This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC-DEBUGGER:报告 USB560 v2 System Trace (BH-USB-560v2)引导错误

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDSCNCD28388D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1490026/cc-debugger-report-for-usb560-v2-system-trace-bh-usb-560v2-booting-error

器件型号:CC-调试器
主题中讨论的其他器件:TMDSCNCD28388D

工具与软件:

我当前使用的是 TMDSCNCD28388D、上传代码时遇到问题。 调试程序似乎导致了问题。  
我使用 USB560 v2 System Trace (BH-USB-560v2)、启动时出现问题。
当我将其连接到电源时、它在 USB 状态 LED 上显示红色、在模式状态 LED 上显示闪烁绿色。
用户指南中指出、引导周期完成后、MODE 状态 LED 将变为稳定绿色、用了~20秒时间、但我的 LED 从未显示稳定绿色。
简而言之,我在这种情况下正在努力:
- USB 状态指示灯呈红色亮起
-闪烁绿色亮起模式状态 LED 指示灯

由于用户指南中未介绍上述行为、我会感到困惑。  我在几个月前购买了调试器、但突然它无法工作。  

我的调试器出了什么问题、我如何解决它?  A/S 是唯一的解决方案?

此致、
Haeun Han
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、听起来调试探针无法正确启动。 我相信它仍然失败、最终会以安全模式启动。

    我建议您直接联系 Blackhawk 以获得进一步支持: https://www.blackhawk-dsp.com/support

    谢谢

    Ki