This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2662R-Q1:CC2662RQ1-EVM-WBMS 开发套件限制

Guru**** 2515095 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2652R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1491216/cc2662r-q1-cc2662rq1-evm-wbms-development-kit-restrictions

器件型号:CC2662R-Q1
Thread 中讨论的其他器件:CC2652R

工具与软件:

您好!  

我对 CC2662RQ1-EVM-WBMS 开发套件解决方案很感兴趣、想购买它、但我觉得分销商网站(比如: Mouser 的网站)中有一个"供货限制"。  

因此、考虑到我们的兴趣是 无线电池管理解决方案 开发套件:  

1.是否有购买开发套件的可能?  

2.如果开发套件不可用、我们是否可以使用 BQ79616-EVM21电路板和 CC2652R Launchad 来创建无线电池管理解决方案? 我的意思是、这样做真的可行、还是有另一种方法可以从技术角度来实现呢?

提前感谢、

Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jeff

    对于 WBMS 解决方案、需要 CC2662 Launchpad。 请联系 TI 销售界面以获取支持。 谢谢。

    此致、

    Barbara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Barbara:  

    感谢您的反馈。  

    请您帮助我联系他们吗? 我的意思是、我知道有一个特定的 TI 应用或渠道需要联系他们、对吧?

    BR、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    抱歉、我只持有技术支持、所以 TI 销售团队向您提供的信息较少。 与贵公司接洽的 TI 销售人员和 FAE 将有一个申请 WBMS 支持的渠道。

    此致、

    Barbara