This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2400:哪个 DSSS 收发器可以提供最大的扩散系数[芯片/位]?

Guru**** 2516170 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1493263/cc2400-which-dsss-transceiver-can-provide-the-largest-spreading-factor-chips-bit

器件型号:CC2400

工具与软件:

同事、

[这是有关各种收发器的一般问题。  我输入了 CC2400、因为"器件型号"为必填字段。]

哪种 DSSS 收发器可以提供最大的扩散系数[芯片/位]?

我正在寻找一种能够远距离发送少量数据(5至10 kbit/s)的解决方案。 2.4GHz 和 DSSS 可能是一种解决方案。 它必须遵守 FCC 规定的扩展要求。 因此、如果我要传输允许的最大30dBm、扩散因子必须至少为64到128。

我到目前为止发现的收发器针对 Thread、ZigBee、WiFi 采用了分散因数8或11。

此致、
-尼克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Nick。

    您是否已阅读以下应用手册?  用于使用 CC13x2的 FCC 数字传输系统的宽带 DSSS 模式(修订版 A)

    顺便说一下、您是否有理由考虑2.4GHz 频段、而不考虑低于1GHz 频段?

    此致、

    Arthur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Arthur、

    在将问题发布到这里之前、我已经浏览了该应用手册、现在我已经实际阅读了。  

    我的数据速率很慢:只有5 kbps。  应用手册中的扩展因子为 DSSS=8。  我可能会遗漏一堆,但我不明白如何将一个5 kbps 的信号扩展到5000kHz K=4和 DSSS=8。  这就是为什么我要问更大的扩散因素。

    我喜欢2.4GHz、因为它是全球频段。

    此致、
    -尼克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick。

    它是否是收发器?或者无线 MCU 是否也可以用于您的应用?

    您想实现什么覆盖范围?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diego:

    无线电 MCU 的工作方式。  单个收发器芯片就可以工作。  外部 PA 可以正常工作。

    我正在尝试实现100km 的行驶距离。  海洋环境:浮标到船,浮标到岸。