This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2652PSIP:CC2652P7

Guru**** 2763455 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2652P7, CC2652PSIP, CC2652RSIP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1495408/cc2652psip-cc2652p7

器件型号:CC2652PSIP
Thread 中讨论的其他器件:CC2652P7CC2652RSIP

工具/软件:

我将 CC2652P7与 VSWA2-63DR+搭配使用  

我将使用 TI proparty RxpacketTx 示例

vswa2-6dr+与 rf1连接 、与引脚12重合

vswa2-6dr+与 通过引脚9接通的 rf2连接

vswa2-6dr+与 通过引脚10连接的 RF COM 控制器 IC 连接

我的问题是如何借助交换机(vswa2-6dr+)传输射频包传输或接收数据

如果启用了引脚12、则 rfpacket TX 解决方案正常工作

如果启用引脚9、则 rfpackect Rx 解决方案正常工作

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kumaravel N、

    我希望您做得好。 在这种情况下、我们应将 Button SDK 工程与 TI 专有示例结合起来、在这种情况下、您应根据您在上述引脚(12、9、10)将器件设置为发送、接收或切换。 在这种情况下、您会将引脚12、9和10设置为 CC2652PSIP 中的输入、因此它可以检测开关(用开关替换按钮代码)。  

    谢谢、
    Alex F

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当我将专有(2400-2480)更改为250kbps 125KHz 偏差2-GFSK 530kHz 时、使用 rfpackectTx LP-CC1352P7-4 -nortos-gcc 示例 带宽  

    干扰的研究  

    Base RF AS LP -cc1352p7-4  

    Sub-1GHz 频率= 420-527MHz

    如果我设置上述配置、会收到错误、因为 rf_cmd 未声明  

    为什么出现此错误、我需要将此代码用于100kbps 或250kbps  

    我还尝试使用  LP-CC1352P7-1示例、但不传输数据包  

    我假冒软件包是传输还是不使用具有  250kbps 125KHz 偏差的智能射频 cc2652rsip 2-GFSK 530 KHz 带宽

    是否有任何其他方法来检查封包传输  

    请原谅我  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kumaravel

    如果您尚未  开始、请阅读我们的 PropRF SLA:基本 RX 和 TX 以获取帮助、似乎您的  rf_cmd 应设置为发送命令标头、但当前未设置。  

    谢谢、
    Alex F