This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2652R7:寻求基于 CC2652的智能锁的 OTA 更新支持–从 PC 传输映像

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1500533/cc2652r7-seeking-ota-update-support-for-smart-lock-based-on-cc2652-image-transfer-from-pc

器件型号:CC2652R7

工具/软件:

我们正在开发一款采用 TI CC2652芯片的智能锁产品。 该器件可以使用 nRF52软件狗通过 BLE 成功与我们的系统配对和绑定。

我们现在正在探索 CC2652的 OTA (无线)固件更新解决方案。 具体而言、我们正在寻找基于 PC 的解决方案或工具来模拟或执行 OTA 更新过程。

请您就以下问题向我们提供指导:

  • TI 提供的 PC 工具或实用程序是否可以与 CC2652通信以进行 OTA 更新?

  • 我们如何将固件映像从 PC 传输到 CC2652?

  • 我们可以使用任何命令接口或协议来初始化和控制 OTA 过程吗?

作为固件测试的一部分、我们旨在自动执行和验证 OTA 过程。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    低功耗蓝牙栈允许器件通过使用 OAD (无线下载)接收软件更新。 OAD 的工作原理是 在固件旁边安装一个引导映像管理器和一个持久应用程序、该应用程序允许进行 OTA 固件更新。 在您的示例中、您可以使用 BTool、并且已设置 LaunchPad 将固件从 PC 上传到 BLE 外设以支持 OAD。

    我邀请您阅读 有关 OAD 的 SimpleLink Academy 指南 、以了解 OAD 的基础知识、其工作原理以及如何在测试固件上实现。
    然后、我邀请您阅读 有关高级 OAD 的 SimpleLink Academy 指南 、以了解如何将 OAD 支持添加到智能锁固件。

    HCITester 是 TI 开发的一款工具、用于通过 HCI 命令和脚本自动测试器件。 这可能是在测试中自动化和验证 OAD 的好方法。 您可以 在此处找到 HCITester 的用户指南和安装说明

    此致、
    Maxence