This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2652P7:CC2652P7

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2652P7, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1500348/cc2652p7-cc2652p7

器件型号:CC2652P7
主题: SysConfig 中讨论的其他器件

工具/软件:

我 在工程中使用了 CC2652P7  

当我将 sysysconfig 更改为250kbs RF 时、我会在代码中显示错误、因为 RF-cmd 已取消定义  

我仅使用示例代码 cc2652p7_4

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kumaravel、

    您需要将 SYSCONFIG -> Custom -> 250kbps -> Code Export Configuration -> Symbol Name Generation Method 更改为"Legacy"

    如果这不适用、请阐明您使用的 SimpleLink F2 SDK 版本、示例工程和专有 PHY。

    此致、
    Ryan