This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2520:天线配置

Guru**** 2782615 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1502992/cc2520-antenna-configuration

器件型号:CC2520

工具/软件:

在将 CC2520RHDR 集成到拥挤的射频环境(如智能家居中心或工业物联网设置)时、您是否会建议任何特定的天线配置或滤波策略

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以通过严格遵循参考设计来实现这一点、因为这种考虑因素已载入原理图和布局设计中: https://www.ti.com/lit/zip/swru190

    主要目标是将 RSSI 和数据包错误率保持在规格以上、这可通过以下步骤实现:

    1.滤波器匹配电路,使芯片匹配50欧姆。

    2.天线匹配电路,与天线匹配50欧姆。 确保2402 - 2480 MHz 处的天线 S11至少为9 dB (越高越好)。

    3、辐射测试和调谐足以测量天线效率和增益。

    最后、是系统级现场测试、这意味着在典型环境中获取最终产品并对其进行测试并了解 RSSI 和误包率(PER)