This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS37157:eZ430-TMS37157

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS37157

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1502743/tms37157-ez430-tms37157

器件型号:TMS37157

工具/软件:

由于开发套件现已过时、这是否意味着器件 TMS37157将被逐步淘汰?

如果是、是否有替代的125kHz 或134.2KHz 可提供0.1至0.5瓦功率(用于外部电路)?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    user4930218 说:
    由于开发套件现已过时、这是否意味着器件 TMS37157将被逐步淘汰?

     否、 TMS37157未逐步淘汰。 在 TI.com 上仍可订购产品。