This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2531-RF4CE:CC2531

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: REMOTI, CC2531

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1497096/cc2531-rf4ce-cc2531

器件型号:CC2531-RF4CE
主题中讨论的其他器件:RemoTICC2531

工具/软件:

我尝试在 Ubuntu Linux PC 上运行此项目(github.com/.../master)、但构建失败。  

我尝试参阅此链接: https://processors.wiki.ti.com/index.php/RF4CE,_simple_linux_target_application、但它已不再可用。  

是否有有关 Linux 上 RemoTI 的文档的更新链接?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jia Yang、

    我希望您的工作做得好,由于链接的年龄,我认为这是不支持了,我对任何不便深表歉意.  

    谢谢、
    Alex F

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、感谢您的更新。
    下面是我的另一个问题:RemoTI 提供了诸如 Target Emulator 之类的工具、使 CC2531 USB 加密狗能够充当接收者并与具有 RF4CE 功能的遥控器配对。 我尝试将此功能放入 Visual Studio C#控制台应用程序工程中。 但是、无法通过 Visual Studio 进行通信并向目标仿真器发送命令。  在没有目标仿真器的情况下、我是否仍可以通过任何方式访问加密狗 UI、例如串行端口连接?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我最初想到在 Linux 上使用 RemoTI、因为我想我可以在 Linux PC 上运行 RemoTI、并在 Visual Studio Code 中使用 ssh 与它进行通信

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jia Yang Chan、

    在 GitHub 上、您可能能够拉出 UART/SPI 功能以 控制 CC2531、或者我们可能需要调整一些 CC25xx HID 代码以使其可通过 USB 进行控制。

    谢谢、
    Alex F

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我真的不知道如何使用 UART 连接 CC2531软件狗、我买了 UART 转 USB 桥接器、但我卡在接线处。 另外、尽管如此、我感觉自己做了正确的布线、但仍然没有显示任何内容。 我想缺少.hex 配置文件、 要启用 UART 连接?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jia Yang Chan、

    CC2531是否使用了正确的 HID/UART 代码进行编程? 为此、我们需要使用 CC 调试器工具。  

    谢谢、
    Alex F