This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2650:通过 UART 将 RemoTI 堆栈用作 NP、并连接到外部非 TI-RTOS 主机(根本没有主机 RTOS)

Guru**** 2893300 points

Other Parts Discussed in Thread: REMOTI, CC2650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1503959/cc2650-using-the-remoti-stack-as-np-via-uart-connected-to-external-non-ti-rtos-host-no-host-rtos-at-all

器件型号:CC2650
主题中讨论的其他器件:RemoTI

工具/软件:

我使用 Microchip PIC 作为主机处理器、不运行 RTOS。 此 PIC 旨在通过 UART 与运行 RemoTI 堆栈(RNP_APP + RNP_STACK)的 CC2650进行通信

我知道 RemoTI 堆栈可以在 ZigBee 通道15、20和25上运行。

我们是否可以在其他通道(例如、通道10)上工作? 或者、设计是否仅限于上述3个通道?

如果我们可以使用其他渠道、我们应该如何做到这一点?

此外、RemoteTI 堆栈的来源是否可供我们编辑和更改?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ronald、  

    我无法下载栈、但我能够查看文档、我们应该能够更改通道:

    "802.15.4操作在2.4GHz 频段有16个通道可用。 这些编号为11至26、每个通道的中心频率为 Fc = 2405 + 5 (k–11) MHz、对应 k = 11、12、…、26。 RF4CE 协议已选择其中3个信道(信道15、20和25)进行操作。 选择这些信道是为了尽量减少来自 WiFi 网络的干扰。 "

    RemoTI 开发人员指南(修订版 D)

    此外、RemoteTI 堆栈的源代码是否可供我们编辑和更改?

    我不认为有这种来源。  

    谢谢、
    Alex F

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Alex!

    要确认、在通道15、20和25旁边、 我们不能使用其他频道、如频道12或22...等等?

    感谢您的参与和反馈。

    -罗纳德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ronald、

    如果您使用的是  RF4CE 协议、那么它是在考虑15、20和25个通道的情况下创建的;由于我们没有源代码、因此我们不能更改它。  

    谢谢、
    Alex F

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    再次感谢 Alex。

    所以如果 RF4CE 协议不能 我的最后一个问题...是否有任何堆栈或协议或任何我可以使用的东西、以允许 CC2650在 ZigBee 其他信道上?

    谢谢!

    -罗纳德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ronald、

    遗憾的是、我认为我们这里没有任何其他 CC2650器件选项、因为 TI Remo 是专门针对15、20和25个通道而设计的。

    https://e2e.ti.com/f/1/t/899748/

    谢谢、
    Alex F