This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RF430CL330H:模拟前端问题

Guru**** 2815225 points

Other Parts Discussed in Thread: DLP-RF430BP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1510790/rf430cl330h-analog-front-end-issues

部件号:RF430CL330H
Thread 中讨论的其他器件:DLP-RF430BP

工具/软件:

您好、

客户 最近在其 NFC 标签上遇到了 RF430的一些问题。 这似乎是一个间歇性问题、在与读取器的预期距离内未建立 NFC 通信、而是会在该范围之外建立通信。 其他一切似乎都照常工作。

更好地了解 RF430的模拟前端部分会非常有用。 我看了一下数据表、发现没有很多信息。 是否有详细的结构图或我们能够提供的任何图纸?  

谢谢、

Luke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、他们还想知道我们是否详细了解磁化如何影响 RF430、或者 RF430的任何内部部分是否会磁化。 他们开始相信他们的 PCBA 能够以一种影响 NFC 通信的方式磁化。 他们发现一些 PCBA 无法按预期工作、它们仅在典型范围之外建立 NFC 通信。 当它们通过消磁器传递这些 PCBA 时、它们开始在预期范围内工作。 他们甚至通过再次磁化 PCBA 以体验原始问题、重新创造了这个问题。

    我们对此问题有何见解?

    此致、

    Luke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    他们开始相信他们的 PCBA 可以成为磁化的方式,影响 NFC 通信。 他们发现一些 PCBA 无法按预期工作、它们仅在典型范围之外建立 NFC 通信。 当它们通过去磁化器传递这些 PCBA 时、它们开始在预期范围内工作。

    我不是磁化如何影响射频信号的专家。 大家知道、 射频波基本上是电磁的、我并不感到惊讶的 是附近的磁体或 PCB 通过某种方式磁化对射频传输有一定影响。 搜索 e2e 存档、我无法找到有类似问题的相关帖子。  

    他们能否在 TI DLP-RF430BP BoosterPack 上重现问题?

    同时、请 查看 RF430CL330H 实用天线设计指南 、并确保采纳所有建议。