This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RF430FRL152H:断开电池连接时无法通过 NFC 读取

Guru**** 2779905 points

Other Parts Discussed in Thread: RF430FRL152H, RF430FRL152HEVM, MSP-EXP430G2ET, DLP-7970ABP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1504985/rf430frl152h-cant-read-via-nfc-when-battery-disconnected

部件号:RF430FRL152H
主题中讨论的其他器件:MSP-EXP430G2ETDLP-7970ABP

工具/软件:

您好、

Im 在我使用 RF430FRL152H 的定制电路板上遇到很多问题。 问题的核心:当电池电源断开时、NFC 将拒绝读取(由电池提供1.5V 稳压 LDO)。 到目前为止我发现的:
1.仅由射频供电(VDDH 正常、在1.8V 下)并且 NFC 无法读取时、VDDSW 似乎仅达到1.3V。

2、使用电池供电读取 NFC 时,VDDSW 达到1.5V,读数正常。

3、通过 VNA 对 LC 进行调谐、验证

4.移除所有可能的负载(断开所有传感器等)。

已尝试将 VDDSW 处的电容从2.2uF 增加到~6uF。

现在最有趣的部分:当我第一次焊接 RF430时,NFC 的读数在没有电池的情况下很好,并且每次读数都恶化了,直到现在我只能用电池电源读取,它发生了两次与新焊接的芯片,就像发生了什么? Slight smileμ s

任何帮助或见解都将非常感谢。
P.S.电路是根据数据表示例设计的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

     我目前正在度假、我将在星期四回来时回复您的问题。 我的回复可能会出现延迟。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

     -使用射频电源时,您是否连接了电池?

     -当您在 VDDSW 上测量1.3V 时,您在哪种功率模式下运行?

     你是不是在逗我?"  

     -读 RF430FRL152HEVM 也有同样的问题吗?

     -您是否有读者使用 DLP-7970ABP BoosterPack 插件模块和 MSP-EXP430G2ET LaunchPad 开发套件? 如果您使用此读卡器、您是否会看到相同的问题?

    Unknown 说:
    现在最有趣的部分:当我第一次焊接 RF430时,NFC 在没有电池的情况下读起来很好,每次读的结果都变差了,直到现在我只能用电池电源读取数据,并且在新焊接芯片的情况下发生了两次,[/报价]

    我不清楚什么是恶化? 电池是否老化? 您之前说过、使用电池读取时、电池电压为1.5V 时读数正常。 或者您说电池已老化、如果您更换新电池、则会再次开始显示"正常"?

    P.S.电路是根据数据表示例设计的。

    好的。  

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

     您有任何更新吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    是的、很抱歉最近更新、我已解决所有问题。 一个问题是由于焊接时出现错误而在芯片下方焊接桥接。 很难捕捉,因为它发生了两次,有相同的症状,再次解决一些问题。

    此外、该问题的很大一部分是对代码的疏忽、当通过射频供电时、它正在加载 I2C 模块并禁用射频功能/消耗过多功率、剩余的问题当我离开时、添加了一个简单的防护措施、以便在芯片由射频场供电时返回。

    感谢您的帮助!