This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RI-TRP-DR2B:查询 RI-TRP-DR2B 标签和 Brooks 阅读器之间的 RFID 读取错误(ATR60LF (LF40C))

Guru**** 2560370 points
Other Parts Discussed in Thread: RI-TRP-DR2B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1504248/ri-trp-dr2b-inquiry-about-rfid-read-error-between-ri-trp-dr2b-tag-and-brooks-reader-atr60lf-lf40c

器件型号:RI-TRP-DR2B

工具/软件:

您好专家、

我们的客户 长期以来一直在稳定使用 RI-TRP-DR2B。

与主题标题一样、存在读取错误、我会有以下症状。

您能否查看并提供您的意见或解决方案来解决此问题?

如果您有任何其他要求、请告知我。

1.概述

我将介绍使用 RI-TRP-DR2B 40 RFID 标签(TI)和 ATR60LF RFID 读写器(Brooks)的 RFID 系统。

他们 已证实重复阅读错误(NG)的个案。

读取器与标签之间的 CRC (BCC)验证可能不匹配或标签记录异常。

2.错误案例总结

从 Brooks Reader 读取一些标签输出 NG

*正常输出文本: F8FL00381666 (十六进制:4638464C3033383136363636)

*NG(错误)输出文本: mF8FL001666 (十六进制:A16D4638464C3031363636)

错误分类: BCC 不匹配→Brooks Reader 无法验证并作为 NG 处理

3、经质量检验员确认的估计病因

如果出现错误、请检查 BCC 数据位异常。 (正常:0x6D、0xA3、错误:0x6D、0xA1)

该错误假定是由 RFID 标签中存储的 CRC (BCC)值的错误生成或 EEPROM 记录期间的错误引起的。

BR

Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

     我目前正在度假。 我将在星期四回来答复你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    ri ~/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1504248 ri ri

    您好、Michael:

     您说过客户使用 RI-TRP-DR2B 已有很长一段时间。 我有一些问题、以便更好地理解问题。

     -客户以前是否遇到过 CRC 错误?

     - ATR60LR RFID 读写器是客户现在使用的新读写器吗? 换言之、 ATR60LR RFID 读写器   过去和现在是否一直用作读写器来读取 RI-TRP-DR2B 标签? 我问的原因是因为我想知道这是否与读者有关。

     -客户是否有另一个读卡器? 另一个读取器可以重复相同的 CRC 错误吗?

     -显示 CRC 错误的标签的百分比是多少? 总共尝试了多少次、有多少次显示 CRC 错误?

     -对于可疑的 RI-TRP-DR2B , CRC 错误是否总是出现在每次读取? 显示 CRC 错误需要多长时间或需要多少次读取操作?

     -客户方面的设计是否有任何变化? 例如、 RI-TRP-DR2B 的外壳、天线、与读卡器的距离是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

     我没有从你那里听到。 我现在将关闭该线程。 如果您有任何更新、可以回写此帖子、状态将更改为"打开"。