工具/软件:
您好、
我正在使用 CC2340R5并成功实现了rfPacketTx
示例代码、到目前为止、一切都正常运行。
现在、我想使用 GPIO 进行外部中断。 目标是每当发生外部中断时、
CC2340R5应从待机模式唤醒、传输数据、然后返回待机模式。
我还想使用内部中断、该中断是周期性的(例如每1秒或5秒)、
和安全功能。 因此、每次中断(无论是内部中断还是外部中断)时、CC2340R5都应从待机模式唤醒、传输数据、然后返回待机模式。
目前、我正在使用usleep(PACKET_INTERVAL)
或sleep(PACKET_INTERVAL)
作为内部中断、这样可以正常工作。 但是、外部 GPIO 中断无法按预期工作。
您能否提供有关如何解决此问题并正确实现外部 GPIO 中断的指导?
提前感谢!