This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRF7970A:将 NFC 天线多路复用到单个 NFC 读取器-电路设置

Guru**** 2979400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1514906/trf7970a-multiplexing-nfc-antennas-to-a-single-nfc-reader---circuit-setup

器件型号:TRF7970A

工具/软件:

大家好:

我正在处理一个需要将六根 NFC 天线连接到单个 NFC 读取器的项目。 由于读取器为 TX 和 RX 使用单独的差分线路、因此发送和接收线路都必须为每个天线进行多路复用。

到目前为止、我提出的最具成本效益和节省空间的方法是:

  1. 微控制器+ NFC 读取器(差分 TX/RX)

  2. ➔匹配网络

  3. ➔Ω RF 多路复用器

  4. ➔[可选 EMC 滤波器]

  5. ➔Ω 天线

或者、如果将匹配网络放置在多路复用器之后:

  1. 微控制器+ NFC 读取器(差分 TX/RX)

  2. ➔Ω RF 多路复用器

  3. ➔匹配网络

  4. ➔[可选 EMC 滤波器]

  5. ➔Ω 天线

但是、第二种方法是每个天线路径需要两个多路复用器(一个用于 TX、一个用于 RX)、因此有效地使开关数量加倍、并显著增加了成本和 PCB 面积。

我的问题:

  1. 是否有人成功实施了"多路复用器之前的匹配网络"方法?

  2. 是否存在已知问题(例如解调、串扰或信号丢失)?

  3. 是否有更有效的方法可以将多个天线与单独的 TX/RX 线路进行多路复用?

  4. 您是否有任何建议或经验可供分享?

提前感谢您的任何建议或见解!

此致