This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRF7960A:IRQ 引脚始终为高电平

Guru**** 2970440 points

Other Parts Discussed in Thread: MSPM0L1306, TRF7960A, TRF7970A, TRF7960

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1507534/trf7960a-irq-pin-always-high

器件型号:TRF7960A
主题中讨论的其他器件: TRF7970A、MSPM0L1306、 TRF7960

工具/软件:

您好、在下图中、您可以在电路板上看到 TRF7960A 的连接。 事实上、我正在发送 ISO14443A 的 REQA 命令、我预计 Tx IRQ 结束、但从未发生过。 IRQ 引脚应始终为低电平、并设置为高电平以请求中断、对吧? 嗯、我正在使用示波器测量 IRQ 引脚、并且始终处于高电平。我正在调试代码以查看 IRQ 是否发生以及何时发生、我发现即使在第一步之前、IRQ 引脚仍为高电平、这可能意味着 TRF7960A 通电后它会立即变为高电平、这可能是什么原因?

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    Unknown 说:
    我使用示波器测量 IRQ 引脚、它始终处于高电平状态、[/报价]

    这是在一个定制板还是所有板上发生的?

    您使用哪个 MCU 作为主机?

    您基于哪个示例软件来获取主机 MCU? 是 SLOC297 (推荐)还是其他类型(例如 SLOC251、它适用于已停产的 TRF7960AEVM)。  

    TRF7970A 和 MCU 之间是否为 IRQ 信号建立无缝连接? 是否有上拉电阻、因为我无法从部分原理图中看出。  

    您能否检查 MCU 是否未驱动 IRQ 线路? 换句话说、MCU 配置为接收 IRQ 作为输入、并且它尚未启用内部上拉电阻。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Charles、我使用 MSPM0L1306作为主机、我的所有电路板都是如此。

    我正在使用这两个示例,虽然,我的固件是基于 sloc297的大部分,因为我在这里的其他讨论中读过,它是更更新和可靠的。

    我也在下面的图片中连接了 MCU 器件、您可以看到、我有直接连接、尽管我尝试使用 MCU 引脚´s 内部下拉电阻器运行代码、但效果不佳。

    您还可以看到、我无法控制 EN 引脚(下一个版本将如此)、因此´s 我为何复位 MCU、TRF7960不会专门复位、也许它与此有关、因为有时、当我断开电路板电源时、IRQ 会按预期工作、直到我再次复位 MCU 等。

    引脚 IN 专门配置为输入。

    感谢您的答复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alex、

     我看到 R14是 TRF 和 MCU 之间 IRQ 上的1k Ω 串联电阻。 如果切断该信号的跟踪、您是否仍然看到 IRQ 一直置为高电平?

    TRF7960不会专门重置、

     您是否还能确认使用的是 TRF7960A 而不是 TRF7960? 也许您的意思是 TRF7960A。 我想问 的原因是、TRF7960A 是一款较新的器件   、用于解决 TRF7960上特别是与 ISO14443A 协议支持相关的几个缺点、但我认为您的 IRQ 问题不是由器件差异引起的。 请参阅此应用手册以了解详细信息。  TRF7960和 TRF7960A 的比较

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Charles、

    我在原理图中使用了 TRF7960符号、但实际上我使用的是 TRF7960A。 在那条消息中、我误写了 TRF7960、我忘记了 A、抱歉。

    我将尝试切断布线、看看它是否仍然处于高电平。

    感谢您的答复。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alex、

     您有任何更新吗? 我没有从你那里听到。 我现在将关闭该线程。 如果您有任何更新、可以回写此帖子、它会将状态更改为"打开"。