This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2651R3SIPA:断电模式

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2651R3SIPA, Z-STACK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1520075/cc2651r3sipa-power-down-mode

器件型号:CC2651R3SIPA
主题中讨论的其他器件: Z-stack

工具/软件:

我一直使用 CC2651R3SIPA IC 来完成我的项目。 它在我的项目中充当接收者,即,它通过无线传输接收数据。 我希望使 IC 在断电模式下工作、就像在接收到数据时一样、它应该被唤醒并执行任务、然后应该返回到断电 模式(待机模式)。 是否有此案例的任何参考示例、或者是否知道如何操作?

注意:IC 仅通过射频传输接收数据

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kumaravel:

    与 TI 无线电协议栈中的休眠终端设备(例如15.4-Stack 和 Z-Stack)一样、终端设备将首先向  常开型控制器设备发送数据包、让其知道终端设备的接收窗口已打开。  然后、控制器可以在该时间范围内向终端设备发送数据包、或者允许接收窗口到期、并让该终端设备返回待机模式。  我建议您针对我认为您的专有射频解决方案实施类似的设计。

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan Brown1、

    感谢您的答复。 是否有任何适合这种情况的示例。 如果是、请分享。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    rfWakeOnRadioRx: 根据检测数据包的需要对无线电执行 PropRF 占空比并进入 RX  
    rfSynchronizedPacketRx:PropRF 时间同步使两个通信伙伴能够在可预测的时间点快速传输数据  
    传感器:TI 15.4-Stack 低功耗休眠节点
    Zed_SW:Z-Stack 低功耗休眠终端器件

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    这些示例具有周期性传输、但我们的项目数据包接收是一个随机事件、我们无法确定数据包何时传输到 cc2651R3SIPA。 在这种情况下、我们可以做些什么?

     谢谢你  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    随机接收要求无线电处于活动状态、因此它不会在待机低功耗模式下运行。  接收器和发送器的传入数据包的时间需要了解。  我目前没有进一步的建议。

    此致、
    Ryan