This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2500:关于红色测试

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2500, SMARTRFTRXEBK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1518704/cc2500-about-red-test

部件号:CC2500
主题中讨论的其他器件: SMARTRFTRXEBK

工具/软件:

尊敬的团队:

我的客户使用的是 CC2500、需要通过红色测试。

我们想知道如何准备测试环境。

请帮助检查 Smart RF Studio 是否可以执行红色测试。

如果是、我们是否需要 SmartRF 收发器评估板(TI P/N:SMARTRFTRXEBK)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    是的、在测试机构执行 ETSI 测试时、可以使用 SmartRF Studio 7来控制 CC2500。

    您可以使用 SmartRF TrxEB  (如您所提及)或  CC 调试器:  https://www.ti.com/tool/CC-DEBUGGER

    要将 CC 调试器连接到 CC2500、请参阅  第6.3节 一半  SWRU197  (CC 调试器用户指南): https://www.ti.com/lit/swru197

    您还可以导出所需的设置并使用 MCU 控制收发器。 TrxEB 和 CC 调试器都会产生一定的 EMI、因此尽可能缩短连接线的长度并使用高质量的屏蔽 USB 电缆等。对于尝试更大限度地减少额外的 EMI 非常重要。

    此致、

    Zack  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Zack、  

    感谢您的评论。

    谢谢。