This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2662R-Q1:CC2662R-Q1外部天线

Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ79616

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1514401/cc2662r-q1-cc2662r-q1-external-antenna

器件型号:CC2662R-Q1
主题中讨论的其他器件:BQ79616

工具/软件:

大家好:


我正在使用 CC2662和 BQ79616进行设计、当我想放置外部天线时、我应该选择用于2.54GHz 的天线具有哪些功能、如何知道它支持哪些天线?

谢谢。

Melih

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Melih:

    您可以使用任何可支持2.4GHz 频段的天线。 选择哪种天线实际上取决于您的应用和要求。 通常根据效率、带宽和尺寸选择天线。

    请查看  天线选择快速指南以了解我们推荐的天线。  在该文档中、您可以找到 每个天线支持的频带及其各自的效率。

    此致、

    Hg

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Haaiatullah:

    我正在考虑使用 A1001013 Kyocera 天线。 如前所述、天线选择基于效率、带宽和尺寸。 在我提到的产品中是否还有其他需要注意的事项?

    此致、

    Melih

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Melih:

    从性能的角度来看、您选择的天线外观良好。 确保遵循供应商 有关放置和接地尺寸的建议。 另请注意、在离地情况下、天线的效率和回波损耗要高得多。 我建议您将天线接地为非接地天线。

    此致、

    Hg