This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2651R3SIPA:CC2651R3SIPA

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1525296/cc2651r3sipa-cc2651r3sipa

器件型号:CC2651R3SIPA

工具/软件:

我们的工程 是电池供电系统、因此必须关闭系统电源以实现电池寿命。 我们已决定在待机断电模式下运行系统。 在这里、器件将单独充当接收器、并通过射频传输接收数据。 因此、器件应一直保持断电模式、除非它通过射频接收到数据、否则如果它接收到数据、它将被唤醒以执行任务、然后再次返回断电模式、等待下一个数据唤醒。 这里的问题是 IC 接收的数据不是计划的事件、而是随机事件。  

我验证过的所有示例都基于计划用于唤醒接收器的计时器、是否有任何方法可以在没有计时器参与的情况下执行此任务??  

此致、

Kumaravel N

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kumaravel N、

    Unknown 说:
    问题在于 IC 接收到的数据不是计划事件、而是随机事件。  [/报价]

    我们必须在此处保持射频内核打开、因为事件是随机的、消耗至少144uA 的电流、并且在主动接收时将增加到~μ A 7 mA。 由于事件是随机的、您可以将器件配置为一次退出睡眠状态、请尝试侦听、然后返回睡眠状态并重复、但您可能会丢失数据包。  

    理想情况下、您会在发送的数据包中包含有关下一个要发送的数据包的某种信息、以便我们可以安排唤醒时间、但情况似乎并非如此。  

    虽然我在收发器方面的经验较少、但这听起来就像一个有用的案例。  

    谢谢、
    Alex F