This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-CC2652RSIP:CC2652RSIP

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2651R3SIPA, CC2652RSIP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1519823/lp-cc2652rsip-cc2652rsip

器件型号:LP-CC2652RSIP
Thread 中讨论的其他器件:CC2652RSIP、CC2651R3SIPA

工具/软件:

如何计算 cc2652rsip 示例 rfuartbridge_lp_cc2652rsip_nortos_gcc 中的 RSSI 值

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kumaravel:

    下面是 RFC_CMD_PROP_RX_s 结构参考。   如果  在调用 RF_postCmd 之前在 mainThread 初始化期间将 RF_cmdPropRx.rxConf.bAppendRssi 设置为 1 、则 RSSI 将附加到您在 ReceivedOnRFcallback 期间在射频队列中接收的数据包中。

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否提供计算 cc2651rsipa 板中 RSSI 的示例代码  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    表示 RSSI 的接收单字节的单位是有符号整数。  您可以引用 rfPacketErrorRate 示例 以了解记录和报告 RSSI 值的用法示例。  另请参阅 RFC_CMD_GET_RSSI_s 和 RF_getRSSI

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    rfpacketerrorrate 示例 我无法理解您能否只提供一个简单的 RSSI 代码 我 不熟悉使用 API rf_getrssi 和 lib 您曾提到过 、如果您提供使用 该 API 的 propper 示例 、我感觉更好、我的目标是在 rfpackect rx_lp_cc2651r3sipa 示例代码中写入 RSSI 值  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    从 rfPacketErrorRate 示例的 rx.c 中:

    static int8_t* rssi;
    rfc_propRxOutput_t rxStatistics_prop;
    static RF_CmdHandle rxCmdHndl = 0;
    //...
    rfc_CMD_PROP_RX_t *pRxCmd = NULL;
    pRxCmd = &RF_cmdPropRx;
    pRxCmd->pOutput = (uint8_t*)&rxStatistics_prop;
    //...
    rxCmdHndl = RF_postCmd(rfHandle, (RF_Op*)&RF_cmdPropRx, RF_PriorityNormal, &rx_callback, RF_EventRxEntryDone);
    rssi = &rxStatistics_prop.lastRssi;

    这些是与 RSSI 相关的器件的摘录、可在接收每个数据包时评估。  可以将 rfPacketErrorRate 中的此示例用于 rfPacketRx 版本。

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../code.txt  我附加了我的代码,在这里当 RF 接收到数据时,我需要计算 RSSI 值,然后我需要与 RSSI 一起传输数据包。 我使用的是 cc2651rsipapLP  。我的一些数据得到了–45 dBm 的其他数据我得到了不同的 RSSI。我不知道我的 RSSI 代码是否正常工作。  在 SMART RF 中、“f0 03 07 Fe“是接收到的 RSSI 、它显示为–46。 请原谅我

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我无法访问附件、但您应在不同距离监控两台设备之间的 RSSI、以确认其是否按预期更改。

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../code_5F00_1.txt