This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2652RSIP:CC2652RSIP

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2652RSIP, CC2651R3SIPA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1525280/cc2652rsip-cc2652rsip

器件型号:CC2652RSIP
主题中讨论的其他器件: CC2651R3SIPA

工具/软件:

我在项目中使用了 CC2652RSIP 和 CC2651R3SIPA、我想知道这些器件在 3.3V、2.5V 和 1.8V 不同电平下运行的电压特性。 这些器件在这些电压电平下运行时的行为有何变化。 您是否可以分享法律文档?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    在射频性能方面、R 器件使用 VDDR、因此射频输出功率被调节。 电流消耗会随着电压电平的降低而增加、但这不会影响射频性能。

    如果提供 1.8V 的 VDDS、则无法使用 VDDR 升压模式 (VDDR = 1.95V)(如适用)、但射频性能在 VDDS = 1.8V 时的性能正常。

    这方面没有法律文档、数据表编号是通常提供的编号、您也可以查看技术参考手册以了解您的特定要求 (https://www.ti.com/lit/swcu185)。 生产中会检查电压范围内的性能、该性能是器件特性的一部分、被视为可接受。

    此致、

    Zack