This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRF7970A:RF-ID 天线设计

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1530645/trf7970a-rf-id-antenna-design

器件型号:TRF7970A

工具/软件:

目前、我们使用此 IC 的是 NFC-V (ISO/IEC 15693) 26.7Kbps OOK。

“设计天线时、应用手册第 10 页上的“TRF79xxA 天线设计指南(修订版 C)“指出:
该器件的设计采用了 Q = 8.69。 是否正确认识到此天线设计为可用于此 IC 的所有模式?“
此外、如果仅在 26.7kbps 下使用、是否可以在设计时使用 Q = 10~20 μ A(带宽,1.356M~0.678MHz)?

天线的带宽是否足以满足要使用的比特率?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是否正确认识到此天线设计为可在所有模式下使用此 IC?

    您好、Suzuki-San、

     天线指南适用于所有模式。 如果您仅使用  ISO/IEC 15693、则可以增加 Q 系数。  

    目前、我们正在 NFC-V (ISO/IEC 15693) 26.7Kbps OOK 中使用此 IC。

    对于仅使用 ISO15693(NFC V 型)技术的应用、Q 系数可以明显更高、因为边带不需要如此宽带宽。 高达 18 的 Q 系数可提供出色的读取范围性能、应被视为上限。

    在为 ISO15693 创建高 Q 天线时、精确调优最为重要、因为如果带宽过窄且中心频率关闭调谐、边带会被切断、而该截止频率会导致性能不佳。