This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2651R3SIPA:未使用的 X32K_Q1/Q2 引脚

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2652PSIP, CC2651R3SIPA, CC2652RSIP, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1525656/cc2651r3sipa-unused-x32k_q1-q2-pins

器件型号:CC2651R3SIPA
主题中讨论的其他器件: CC2652RSIP、CC2652PSIP、 SysConfig

工具/软件:

我想确保 CC2651R3SIPA 中的“32.768kHz 晶体“引脚。
我将不使用“32.768kHz 晶体“引脚、并将使用外部振荡器。

在“CC2651R3SIPA_datasheet_Rev.B"(“(cc2651r3sipa.pdf) 中、
表 7-2. 未使用的引脚的连接–SIPA 封装


X32K_Q1/Q2 未使用的首选做法为“NC",“,如下、如下所示。

CC13xx、CC26xx 和 CC23xx 的晶体振荡器和晶体选型
无线 MCU 系列 (SWRA495K.pdf)

“2.3 32.768kHz 晶体振荡器“中的方框图

X32K_Q1 连接到内部 INV AMP 的输入引脚。

“X32K_Q1"将“将为“NC、表示 INV AMP 的输入将悬空。
内部 INV AMP 是否会振荡?

X32K_Q1 的优选做法是“NC"。“。 正确吗?

请告诉我。

THKS。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    请您说明一下:

    我想确保 CC2651R3SIPA 中的“32.768kHz 晶体“引脚。
    我将不使用“32.768kHz 晶体“引脚、并将使用外部振荡器。

    如果我正确理解您的问题、如果使用外部时钟源(不是 32.768kHz 手表型晶体)、应使用任何数字 IO 引脚作为时钟输入提供 32.768kHz 时钟信号:

    • 第 9.12 节 R3SIPA 数据表之和
    • 第 1.3.7 节 一半  SWCU191  (CC13x1x3、CC26x1x3 SimpleLink 无线 MCU 技术参考手册) https://www.ti.com/lit/swcu191

    因此、 X32K_Q1 和 X32K_Q2 都应为 NC。

    X32K_Q1 的优选做法是“NC"。“。 正确吗?

    是的、首选 NC。

    此致、

    Zack

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zack:
    感谢您的答复。

    >如果使用外部时钟源(不是 32.768kHz 手表型晶振),
    >时钟 32.768kHz 信号应使用任何数字 IO 引脚作为时钟输入提供:

    是的、我们将使用 数字 IO 引脚 (DIO11) 作为振荡器的时钟输入:

    我们关心以下事项。
    “X32K_Q1"将“将为“NC、表示 INV AMP 的输入将悬空。
    内部 INV AMP 是否会振荡?

    “怎么样?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Toshio、

    CC2651R3SIPA 模块不在模块内包含 32KHz XTAL、但该器件像我们的其他 IC 一样具有内部 32KHz 振荡器、但这意味着根据我们的数据表、慢时钟精度将为+/–500KHz。 因此、如果使用内部振荡器、您可以将 NC 也化。 如果您需要更高的精度、则可以在这里连接 XTAL、就像我们在参考设计中所做的那样。 例如、CC2652RSIP 和 CC2652PSIP 在模块内包含 XTAL、因此没有什么可添加的、但对于 CC2651RSIPA、情况并非如此。

    我希望这澄清了事情。

    谢谢、

    Riz  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Riz:

    感谢您的合作和回复测试。
    我们想在 CC2651RSIPA 中搭配使用高时钟精度和内部 32KHz 振荡器和外部 32KHz XTAL。
    因此、我们选择外部 32KHz 振荡器并从 DIO 引脚输入。

    我们知道、当不使用外部 32KHz XTAL 时、建议将连接到内部逆变器放大器的 X32K_Q1 引脚保留为 NC(无连接)。
    但是、我们担心使放大器的输入保持开路可能会导致振荡。 您能否解释一下为什么在这种情况下可以将 X32K_Q1 保留为 NC?

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Toshio、

    您将使用 SysConfig 配置 32KHz 时钟源。 因此、如果您使用内部慢速时钟、则会按此方式进行配置、因此可以将引脚保持为 NC。 无需任何额外的端接。 通过软件进行配置将负责满足需要。  

    谢谢、

    Riz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复、