This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2652R7:2M 数据速率

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1352P7, CC2652R7, CC1314R10, LP-CC2652R7

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1455260/cc2652r7-2m-datarate

器件型号:CC2652R7
主题中讨论的其他器件: CC1314R10、CC1352P7

工具/软件:

前一个线程相关的信息。

不幸的是,由于某些情况下,我没有时间回应最后的帖子在线程。 螺纹已关闭。

所以我要创建一个单独的线程。

我设法获得了 150 万比特率,我非常感谢团队和个人 Alex *** 的帮助。

我现在有一个问题:相同(与 1.5V)覆盖是否适合获得 2M 比特率?

Thnx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉,应该澄清:我在初始帖子中犯了一个机械错误。

    “1.5V"</s>“ 应理解为 1.5M 数据速率

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ashot、

    由于节假日的原因、专家将在 1 月中旬左右离职

    感谢更新、我认为对之前共享的设置使用 2Mbps 可能是可行的。 您在尝试时看到任何问题吗?

    谢谢、
    Toby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。 Toby。

    我还没有使用这些设置(用于 1.5M)。

    我决定先问。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ashot、

    我是从假期回来的,所以我可以联系 rnd 关于这些替代措施是否也工作 2 米(可能会有一个延迟从 rnd 的一方在这里由于假期)。  

    谢谢、
    Alex F

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很棒! 谢谢、新年快乐

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ashot、

    谢谢! 祝你新年快乐。 作为一个小的更新 rnd 的回应将被推迟到至少 6 一月.  

    谢谢、
    Alex F

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的亚历克斯,有任何来自团队的消息吗?

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ashot、

    很抱歉延迟、我已联系到 rnd 团队成员、等待回复。  

    谢谢、
    Alex F

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ashot、

    rnd 团队成员回复我、并确认 2 Mbps 的覆盖可能与我们之前使用的不同、但是他们需要进入实验室进行测试以查找新设置、这将是一天、也可能是下周初。

    谢谢、
    Alex F

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很酷! 谢谢! 等一下

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ashot、

    我联系了 rnd 以查看我们是否可以接受覆盖、因为我上周没有收到回复;很抱歉给您带来任何不便。  

    谢谢、
    Alex F

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢! 等一下

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alex!

    有什么新消息吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ashot、

    很抱歉这里的延迟、rnd 在尝试测试时遇到了一些问题、并且正在努力解决问题、当他们有更多信息要分享时、他们应该在此主题上发布回复。  

    谢谢、
    Alex F

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ashot:

    我可以共享初步设置、但 AGC 设置仍需要优化。

    如果客户稍后可以更新设置、则我可以提供这些初步设置、以便他们可以开始使用、但选择性/阻塞性能将会降低、因此稍后需要改进。

    否则、我们需要在共享前解决该问题。 请指出哪种选项最适合客户。

    此致、

    Zack

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的 Zack、 别着急、慢慢来。

    感谢您愿意为我提供帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的扎克,有什么新消息吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的 Zack、问题尚未解决。 有什么新消息吗?

    如果没有进展、我可以 自行检查初始设置吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    附件为初始设置: /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/667/lp_2D00_cc1352p7_2D00_4_5F00_2Mbps_5F00_500khz_5F00_2p4GHz_5F00_settings.zip

    如果在确认链路后能够运行 PER 与输入电平测试,请分享结果 — 两个 LP-CC1352P7-4  LaunchPad 之间的基本链路 成功接收数据包。

    此致、
    Zack

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Zack。

    我将在本周进行测试并提出报告。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zack:

    我正在使用 CC2652R7 Devkit。
    遗憾的是、我无法收到单个数据包、甚至连一个数据包都没有错误。

    我可以在频谱分析仪上看到 TX 处于活动状态并且似乎正常工作。
    然后、我 使用 SmartRF Studio 配置了两块电路板、其中一块位于 Cont. Tx 模式、另一个处于连续模式 RX 模式。
    和观察到 RSSI 在数据包传输期间按预期变化(电路板通过衰减器进行连接)。

    但是、我无法接收任何数据包。
    我尝试使用配置文件中指定的 2185.1kHz 的 RX 带宽、以及计算出的 SymbolRate + 2 ×偏差值(最接近的值 3526.2kHz)。
    在这两种情况下、结果是相同的、没有收到数据包。

    因此、我将等待你方面的进一步指示。 谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    请您能否共享从 SmartRF Studio 导出的设置? 最好先将其与原始设置进行比较(使用类似的自定义设置时,SmartRF Studio 7 可能会有点棘手)。

    此致、

    Zack

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、完全如此。 它们是:


    //======================= file smartrf_settings.h ==================================
    
    #ifndef _SMARTRF_SETTINGS_H_
    #define _SMARTRF_SETTINGS_H_
    
    //*********************************************************************************
    // Generated by SmartRF Studio version 2.29.0 (build#383)
    // The applied template is NOT compatible with cc13x2_26x2 SDKs!
    // Device: CC2652R7 Rev. B (1.1). Only supported by CC26x2 SDK version 5.10.xx.xx or newer
    //
    //*********************************************************************************
    
    #ifdef DEVICE_FAMILY
        #undef DEVICE_FAMILY_PATH
        #define DEVICE_FAMILY_PATH(x) <ti/devices/DEVICE_FAMILY/x>
    #else
        #error "You must define DEVICE_FAMILY at the project level as one of cc26x0, cc26x0r2, cc13x0, etc."
    #endif
        
    #include DEVICE_FAMILY_PATH(driverlib/rf_mailbox.h)
    #include DEVICE_FAMILY_PATH(driverlib/rf_common_cmd.h)
    #include DEVICE_FAMILY_PATH(driverlib/rf_prop_cmd.h)
    #include <ti/drivers/rf/RF.h>
    
    
    // TI-RTOS RF Mode Object
    extern RF_Mode RF_prop;
    
    // RF Core API Commands
    extern rfc_CMD_PROP_RADIO_DIV_SETUP_t RF_cmdPropRadioDivSetup;
    extern rfc_CMD_FS_t RF_cmdFs;
    extern rfc_CMD_PROP_TX_t RF_cmdPropTx;
    extern rfc_CMD_PROP_RX_t RF_cmdPropRx;
    
    // RF Core API Overrides
    extern uint32_t pOverrides[];
    
    #endif // _SMARTRF_SETTINGS_H_
    
    
    

    // ============================ file smartrf_settings.c ============================
    
    //*********************************************************************************
    // Generated by SmartRF Studio version 2.29.0 (build#383)
    // The applied template is NOT compatible with cc13x2_26x2 SDKs!
    // Device: CC2652R7 Rev. B (1.1). Only supported by CC26x2 SDK version 5.10.xx.xx or newer
    //
    //*********************************************************************************
    
    
    //*********************************************************************************
    // Parameter summary
    // RX Address0: 0xAA 
    // RX Address1: 0xBB 
    // RX Address Mode: No address check 
    // Frequency: 2440.00000 MHz
    // Data Format: Serial mode disable 
    // Deviation: 500.000 kHz
    // Packet Length Config: Variable 
    // Max Packet Length: 255 
    // Packet Length: 20 
    // Packet Data: 255 
    // Preamble Count: 4 Bytes 
    // Preamble Mode: Send 0 as the first preamble bit 
    // RX Filter BW: 3526.2 kHz
    // Symbol Rate: 2000.00000 kBaud
    // Sync Word: 0x930b51de 
    // Sync Word Length: 32 Bits 
    // TX Power: 5 dBm 
    // Whitening: No whitening 
    
    #include "smartrf_settings.h"
    
    #include DEVICE_FAMILY_PATH(rf_patches/rf_patch_cpe_prop.h)
    
    // TI-RTOS RF Mode Object
    RF_Mode RF_prop =
    {
        .rfMode = RF_MODE_PROPRIETARY_2_4,
        .cpePatchFxn = &rf_patch_cpe_prop,
        .mcePatchFxn = 0,
        .rfePatchFxn = 0
    };
    
    
    // Overrides for CMD_PROP_RADIO_DIV_SETUP
    uint32_t pOverrides[] =
    {
        // override_tc900.xml
        (uint32_t)0x00F388D3,
        ADI_HALFREG_OVERRIDE(0,61,0xF,0x0),
        HW_REG_OVERRIDE(0x6098,0x5AF1),
        HW_REG_OVERRIDE(0x60A0,0x1B2E),
        HW_REG_OVERRIDE(0x51E4,0x0F70),
        (uint32_t)0x000088A3,
        (uint32_t)0xFFFFFFFF
    };
    
    
    // CMD_PROP_RADIO_DIV_SETUP
    // Proprietary Mode Radio Setup Command for All Frequency Bands
    rfc_CMD_PROP_RADIO_DIV_SETUP_t RF_cmdPropRadioDivSetup =
    {
        .commandNo = 0x3807,
        .status = 0x0000,
        .pNextOp = 0, // INSERT APPLICABLE POINTER: (uint8_t*)&xxx
        .startTime = 0x00000000,
        .startTrigger.triggerType = 0x0,
        .startTrigger.bEnaCmd = 0x0,
        .startTrigger.triggerNo = 0x0,
        .startTrigger.pastTrig = 0x0,
        .condition.rule = 0x1,
        .condition.nSkip = 0x0,
        .modulation.modType = 0x1,
        .modulation.deviation = 0x7D0,
        .modulation.deviationStepSz = 0x0,
        .symbolRate.preScale = 0xF,
        .symbolRate.rateWord = 0x140000,
        .symbolRate.decimMode = 0x0,
        .rxBw = 0x66,
        .preamConf.nPreamBytes = 0x4,
        .preamConf.preamMode = 0x0,
        .formatConf.nSwBits = 0x20,
        .formatConf.bBitReversal = 0x0,
        .formatConf.bMsbFirst = 0x1,
        .formatConf.fecMode = 0x0,
        .formatConf.whitenMode = 0x0,
        .config.frontEndMode = 0x0,
        .config.biasMode = 0x0,
        .config.analogCfgMode = 0x0,
        .config.bNoFsPowerUp = 0x0,
        .txPower = 0x701F,
        .pRegOverride = pOverrides,
        .centerFreq = 0x0988,
        .intFreq = 0x0800,
        .loDivider = 0x00
    };
    
    
    // CMD_FS
    // Frequency Synthesizer Programming Command
    rfc_CMD_FS_t RF_cmdFs =
    {
        .commandNo = 0x0803,
        .status = 0x0000,
        .pNextOp = 0, // INSERT APPLICABLE POINTER: (uint8_t*)&xxx
        .startTime = 0x00000000,
        .startTrigger.triggerType = 0x0,
        .startTrigger.bEnaCmd = 0x0,
        .startTrigger.triggerNo = 0x0,
        .startTrigger.pastTrig = 0x0,
        .condition.rule = 0x1,
        .condition.nSkip = 0x0,
        .frequency = 0x0988,
        .fractFreq = 0x0000,
        .synthConf.bTxMode = 0x0,
        .synthConf.refFreq = 0x0,
        .__dummy0 = 0x00,
        .__dummy1 = 0x00,
        .__dummy2 = 0x00,
        .__dummy3 = 0x0000
    };
    
    
    // CMD_PROP_TX
    // Proprietary Mode Transmit Command
    rfc_CMD_PROP_TX_t RF_cmdPropTx =
    {
        .commandNo = 0x3801,
        .status = 0x0000,
        .pNextOp = 0, // INSERT APPLICABLE POINTER: (uint8_t*)&xxx
        .startTime = 0x00000000,
        .startTrigger.triggerType = 0x0,
        .startTrigger.bEnaCmd = 0x0,
        .startTrigger.triggerNo = 0x0,
        .startTrigger.pastTrig = 0x0,
        .condition.rule = 0x1,
        .condition.nSkip = 0x0,
        .pktConf.bFsOff = 0x0,
        .pktConf.bUseCrc = 0x1,
        .pktConf.bVarLen = 0x1,
        .pktLen = 0x14,
        .syncWord = 0x930B51DE,
        .pPkt = 0 // INSERT APPLICABLE POINTER: (uint8_t*)&xxx
    };
    
    
    // CMD_PROP_RX
    // Proprietary Mode Receive Command
    rfc_CMD_PROP_RX_t RF_cmdPropRx =
    {
        .commandNo = 0x3802,
        .status = 0x0000,
        .pNextOp = 0, // INSERT APPLICABLE POINTER: (uint8_t*)&xxx
        .startTime = 0x00000000,
        .startTrigger.triggerType = 0x0,
        .startTrigger.bEnaCmd = 0x0,
        .startTrigger.triggerNo = 0x0,
        .startTrigger.pastTrig = 0x0,
        .condition.rule = 0x1,
        .condition.nSkip = 0x0,
        .pktConf.bFsOff = 0x0,
        .pktConf.bRepeatOk = 0x0,
        .pktConf.bRepeatNok = 0x0,
        .pktConf.bUseCrc = 0x1,
        .pktConf.bVarLen = 0x1,
        .pktConf.bChkAddress = 0x0,
        .pktConf.endType = 0x0,
        .pktConf.filterOp = 0x0,
        .rxConf.bAutoFlushIgnored = 0x0,
        .rxConf.bAutoFlushCrcErr = 0x0,
        .rxConf.bIncludeHdr = 0x1,
        .rxConf.bIncludeCrc = 0x0,
        .rxConf.bAppendRssi = 0x0,
        .rxConf.bAppendTimestamp = 0x0,
        .rxConf.bAppendStatus = 0x1,
        .syncWord = 0x930B51DE,
        .maxPktLen = 0xFF,
        .address0 = 0xAA,
        .address1 = 0xBB,
        .endTrigger.triggerType = 0x1,
        .endTrigger.bEnaCmd = 0x0,
        .endTrigger.triggerNo = 0x0,
        .endTrigger.pastTrig = 0x0,
        .endTime = 0x00000000,
        .pQueue = 0, // INSERT APPLICABLE POINTER: (dataQueue_t*)&xxx
        .pOutput = 0 // INSERT APPLICABLE POINTER: (uint8_t*)&xxx
    };
    
    

    我还尝试将您的配置导入我自己的工程、其中实现了 1.5 Mbps 的比特率、
    但我仍然无法接收任何数据包。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您共享的设置与我上传的 SmartRF Studio 设置中的设置不匹配(我将把它们称为“TI 设置“)。 例如、在 TI 设置中、   .formatConf.fecMode = 0x1,

    而在您共享的设置中:
    .formatConf.fecMode = 0x0,
    有很多不同的字段;我建议对这两个文件执行比较并直接比较它们(在这里列出它们的速度较慢)。
    需要注意一些要点
    • 您当然需要将其添加为正确的器件(不是上述示例中的 CC1314R10)。 一般步骤相同。
    • 我使用的文件是: /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/667/cc1352p7_5F00_2mbps_5F00_smartrf_5F00_studio_5F00_files.zip
    • 为了实现成功的测试 、我使用了 CC1352P7(这是我必须提供的设置)、但这些设置对 CC2652R7 有效、因此 cc1352p7_prop_pg10如果也使用 CC1352P7、则会按照上述方式将设置添加到文件夹中。
    • 您需要将其添加到 CC2652R7 文件夹中(我想说它是文件夹)cc2652r7_prop_pg10;我将根据 CC2652R7 的现有专有 2.4GHz PHY 仔细检查它,以防文件中存在轻微的命名差异,并且您需要更改一些次要内容。
    不幸的是,我正在休假一个星期,如果你没有任何运气,那么我可以回答你的问题,当我回来。
    此致、
    Zack
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Zack。

    最后,我有机会应用你的 prelim. 我的项目的设置和建议。

    我能够成功地发送和接收数据包。

    但是、我目前观察到的数据包丢失范围从 13%到 25%不等。

    在这种情况下、您会建议什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我们需要一些信息来更好地诊断这一点:

    • 您是否使用 SmartRF Studio 7 进行初始测试?  
    • 您是否能够在器件的动态范围内(从大约–110dBm 扫描到–20dBm)执行 PER 与输入电平测试并分享结果? 只需最初使用 SmartRF Studio 7 来确认设置符合预期。
    • 请共享从 SmartRF Studio 7 导出的最新设置(进行健全性检查,确保没有意外更改)。

    第 2 点(PER 与输入电平之间的关系图)在此处最为重要。

    此致、

    Zack

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    问:  您是否使用 SmartRF Studio 7 进行初始测试?

    a. :不可以、我使用了 CCS  20.1.1.8_1.7.1 加 Simplelink_cc13xx_cc26xx_SDK_8_30_01_01 SDK。

    比 我的现有数据更小

    • 已添加您发送到我的项目的文件
    • 将  RF_prop 重命名为 RF_prop2M、将  pOverrides 重命名为 pOverrides2M 
    • 已创建宏  
    #define DATARATE_2M
    #ifdef DATARATE_2M
        #define RF_CONFIG_SETUP_CMD                             RF_cmdPropRadioDivSetup2M
        #define RF_CONFIG_MODE                                  RF_prop2M
    #else
        #define RF_CONFIG_SETUP_CMD                             RF_cmdPropRadioDivSetup
        #define RF_CONFIG_MODE                                  RF_prop
    #endif
    
    • 然后像  rfHandle = rf_open (&rfObject、&RF_CONFIG_MODE、(RF_RadioSetup*)&RF_CONFIG_SETUP_CMD、&rfParams 一样进行编辑;
    • 然后将 Output Power 设置为–15dBm
    • 通过射频电缆连接两个 CC2652R7 DevBoards 和 40dB att。
    • 然后运行 RX & TX 和 GOT 指标

    因此、预期 RSSI 接近–55dBm、但 以 2M 数据速率接收到的每个数据包都是以–92dBm 至–95dBm RSSI 接收的。

    顺便说一下、 在 1.5M 数据速率下、在 相同的硬件设置下、我看到的 RSSI 为–52dBm 至–53dBm、损耗为 0%。

    问: 您是否能够在器件的动态范围内进行 PER 与输入电平测试(从大约–110dBm 扫描到–20dBm)

    a. “我想你。“ 但我需要更多时间来 控制 SmartRF。 很快就能做到

    问:  请共享从 SmartRF Studio 7 导出的最新设置

    答:  它无法做到这一点(请参阅 A1)

    感谢您发送编修。 我将尽力检查 SmartRF ASAP

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zack:  

    上周、 我有时间使用您提供的配置来配置 SmartRF Studio。

    实际上、只是复制配置并不能解决问题、所以我不得不稍微深入研究一下。

    最后、我在大量数据包上实现了不到 1%的传输率。

    但是、我还没有时间运行 PER 与输入电平测试。 我希望在本周完成剩余的测试、并在此处上传报告。

    非常感谢您的支持!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    很高兴听到您让它正常工作!

    与我在上面此主题中发布的内容相比、在 SmartRF Studio 7 中实现它是否有其他/更正的步骤? 了解这些信息始终是有用的、这样我们就可以在未来改进支持。

    此致、

    Zack

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zack:

    此处显示了结果。

    我使用了两个相同的 LP-CC2652R7 电路板(CC2652R7 LaunchPad 开发套件)、通过电缆相互连接。

    电缆和连接器中的损耗为 0.5dBm。

    作为参考、我还针对 1.5Mbps 设置提供了类似的测量值。

    在屏幕截图中、您可以看到 RSSI 值出现奇怪的下降、当衰减器值较高时不会发生这种下降。 有趣的是、在连续 RX 模式和数据包传输模式下都观察到了这些下降、在这种模式下、接收到的数据包要么具有非常低的 RSSI、要么具有接收错误。

    e2e.ti.com/.../1.5Mbps-2360-MHz-Packet-TX-Pwr-_2D00_20-dBm-Att-80-dB.txte2e.ti.com/.../2Mbps-2360-MHz-Packet-TX-Pwr-_2D00_20-dBm-Att-80-dB.txte2e.ti.com/.../2Mbps-2360-MHz-Packet-TX-Pwr-_2D00_20-dBm-Att-71-dB.txte2e.ti.com/.../2Mbps-2360-MHz-Packet-TX-Pwr-_2D00_20-dBm-Att-74-dB.txte2e.ti.com/.../2Mbps-2360-MHz-Packet-TX-Pwr-_2D00_20-dBm-Att-68-dB.txte2e.ti.com/.../2Mbps-2360-MHz-Packet-TX-Pwr-_2D00_20-dBm-Att-65-dB.txte2e.ti.com/.../2Mbps-2360-MHz-Packet-TX-Pwr-_2D00_20-dBm-Att-60-dB.txte2e.ti.com/.../1.5Mbps-2360-MHz-Packet-TX-Pwr-_2D00_20-dBm-Att-50-dB.txte2e.ti.com/.../2Mbps-2360-MHz-Packet-TX-Pwr-_2D00_20-dBm-Att-50-dB.txte2e.ti.com/.../2Mbps-2360-MHz-Packet-TX-Pwr-_2D00_20-dBm-Att-0-dB.txte2e.ti.com/.../setting_5F00_tc537.xml

    我还随附了 SmartRF Studio 设置文件。

    将等待您的答复

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    随着输入功率级别 开始增加到~>–20dBm 以上 、 RSSI 误差将开始增加(取决于 PHY 设置)、但–66dBm 的屏幕截图不是预期行为(据我所知)。

    您是否知道在哪个输入级别开始执行此操作?

    我将从下周起休假(我将在我不在时通知团队成员此问题)、支持此 PHY 的主要研发团队成员也将在几周内不回来。

    我会看到其他团队成员是否对这种行为有深入了解、因为它在我们的测试过程中没有出现、如果我明天可以尝试重新创建问题、我会这样做、但我无法保证我有时间。

    此致、

    Zack

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、会等待。

    别着急、Zack

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的扎克,我的问题有什么进展吗?