This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MRD2EVM:十六进制为 ASCII

Guru**** 2943350 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1541281/mrd2evm-hex-to-ascii

部件号:MRD2EVM


工具/软件:

您好、我正在尝试使用上述型号的读/写工具写入 RFID 药丸。 我注意到,在 microreader2.exe 软件内,没有功能,以 ASCII 格式写入药片,只有一个功能,以十六进制写药片。 请让我知道,如果有任何可能使用 ASCII 字符写入 RFID 药片,这将使我的工作流程更容易。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

     请注意、此产品的 e2e 设计支持有限。 要回答您的问题、只要 microreader.exe 能够发送、就只能使用十六进制文件来发送命令流。 命令序列中有字段或来自标签的响应数据不能用 ASCII 表示。 不知道发送/接收数据流时为什么要输入部分十六进制和 ASCII。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Charles、我不想输入部分十六进制和 ASCII、我只想输入 ASCII 密钥、因为它们更易于键入、并且不需要转换。 感谢您发送编修。