This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2652RSIP:CC2652RSIP UART 中断

Guru**** 2813175 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1533937/cc2652rsip-cc2652rsip-uart-interrupt

器件型号:CC2652RSIP


工具/软件:

/***** 包括*** /
/*标准 C 库*/
#include
#include
#include //用于 uSleep 功能

/* TI 驱动程序*/
#include
#include

/* Driverlib 头文件*/
#include DeviceFamily_constructPath (driverlib/rf_prop_mailbox.h)

//*板头文件*/
#include “ti_drivers_config.h"</s>“
#include “RFQueue.h"</s>“
#include
#include

/***** 定义*** /

/*数据包 RX 配置*/
#define DATA_ENTRY_HEADER_SIZE 8.
#define MAX_LENGTH 30
//#define MAX_LENGTH 10
#define NUM_DATA_ENTRIES 2.
#define NUM_PASSIDED_BYTESS 2.

/*数据包 TX 配置*/
#define PAYLOAD_LENGTH 10.
#define PACKET_INTERVAL 500000

/***** 原型*** /
静态 void rxCallback (RF_handle h、RF_CmdHandle ch、RF_EventMask e);

/***** 变量声明*** /
静态 RF_Object rfObject;
静态 RF_Handle rfHandle;
静态 RF_CmdHandle rfPostHandle;

/* RX 数据输入缓冲区*/
#if Defined (__TI_COMPILER_VERSION__)
#pragma DATA_ALIGN (rxDataEntryBuffer、4);
静态 uint8_t rxDataEntryBuffer[rf_queue_data_entry_buffer_size (NUM_DATA_entries、MAX_LENGTH、NUM_added_bytes)];
#elif defined (__iar_systems_icc__)
#pragma DATA_ALIGNATION = 4
静态 uint8_t rxDataEntryBuffer[rf_queue_data_entry_buffer_size (NUM_DATA_entries、MAX_LENGTH、NUM_added_bytes)];
#elif defined (__GNUC__)
静态 uint8_t rxDataEntryBuffer[rf_queue_data_entry_buffer_size (NUM_DATA_entries、MAX_LENGTH、NUM_additioned_bytes)]__attribute__((aligned (4));
#else
#error 此编译器不受支持。
#endif

/* RX 的数据队列*/
静态 dataQueue_t dataQueue;
static RFC_dataEntryGeneral_t* currentDataEntry;
静态 uint8_t packetLength;
静态 uint8_t* packetDataPointer;

/* RX 和 TX 数据包*/
静态 uint8_t rxPacket[MAX_LENGTH + NUM_EXTEND_BYTESS - 1];
static uint8_t txPacket[10];//使 txPacket 足够大、能够保存接收到的数据
静态 uint8_t save[MAX_LENGTH + NUM_SUPPTED_BYTES- 1];
//static uint8_t output[MAX_LENGTH + NUM_EXTEND_BYTES- 1];
静态 uint8_t output[4];
静态 uint8_t input[10];


/***** 函数定义*** /

void *mainThread (void *arg0)

RF_Params rfParams;
RF_Params_init (&rfParams);

/*初始化 UART 参数*/


UART2_Params uartParams;
UART2_Params_init (&uartParams);


UART2_handle rs232Uart;


uartParams.baudrate = 115200;

rs232Uart = UART2_open (CONFIG_UART2_1、&uartParams);

UART2_WRITE (rs232Uart、“\r\nUART 成功打开\r\n“、strlen(“ UART 成功打开\r\n“)、NULL);

/*配置 LED */
GPIO_setConfig (CONFIG_GPIO_RLED、GPIO_CFG_OUT_STD | GPIO_CFG_OUT_LOW);
GPIO_setConfig (CONFIG_GPIO_GLED、GPIO_CFG_OUT_STD | GPIO_CFG_OUT_LOW);
GPIO_WRITE (CONFIG_GPIO_RLED、CONFIG_GPIO_LED_OFF);
GPIO_WRITE (CONFIG_GPIO_GLED、CONFIG_GPIO_LED_OFF);

/*初始化 RX 队列*/
if (RFQueue_defineQueue (&dataQueue、rxDataEntryBuffer、sizeof (rxDataEntryBuffer)、NUM_DATA_Entriments、MAX_LENGTH + NUM_additioned_Bytes){
while (1);//分配失败
}

/*修改 RX 命令*/
rf_cmdPropRx.pQueue =&dataQueue;
RF_cmdPropRx.rxConf.bAutoFlushIgnored = 1;
rf_cmdProprx.rxConf.bAutoFlushCrcErr = 1;
RF_cmdPropRx.maxPktLen = MAX_LENGTH;

/*设置 TX 命令*/
// RF_cmdPropTx.pktLen = payload_length;
RF_cmdPropTx.pktLen = 6;
RF_cmdPropTx.ppkt = txPacket;
RF_cmdPropTx.startTriggerType = TRIG_NOW;

/*请求访问对讲机*/
#if 已定义 (DeviceFamily_CC26X0R2)
rfHandle = RF_open (&rfObject、&RF_prop、(RF_RadioSetup*)&RF_cmdPropRadioSetup、&rfParams);
#else
rfHandle = RF_open (&rfObject、&RF_prop、(RF_RadioSetup*)&RF_cmdPropRadioDivSetup、&rfParams);
#endif

/*设置频率*/
RF_postCmd (rfHandle、(RF_Op*)&RF_cmdFs、RF_PriorityNormal、NULL、0);

while (1){

/*重置 RX 队列*/
// RFQueue_resetQueue (&dataQueue);
UART2_READ(rs232Uart、输入、sizeof(输入)、NULL);
UART2_WRITE (rs232Uart、&INPUT、sizeof (input)、NULL);
for (int c=2;c<=2;c++)

txPacket[2]=0x01;
txPacket[3]=0x02;
txPacket[4]= input[c];
txPacket[5]=0x04;

}
/*传输数据包*/
//RF_EventMask txTermination = RF_runCmd (rfHandle、(RF_Op*)&RF_cmdPropTx、RF_PriorityNormal、NULL、0);
RF_EventMask txTermination = RF_runCmd (rfHandle、(RF_Op*)&RF_cmdPropTx、RF_PriorityNormal、NULL、1);

if (txTermination & RF_EventLastCmdDone){
GPIO_TOGGLE (CONFIG_GPIO_GLED);//指示 TX 成功
// UART2_write (rs232Uart、“\r\nTX 数据成功\r\n“、strlen(“ TX 数据成功\r\n“)、NULL);
}

/*确保 RX 干净完成的可选延迟*/
uleep(500000);


/*启动 RX */
// RF_EventMask rxTermination = RF_runCmd (rfHandle、(RF_Op*)&RF_cmdPropRx、RF_PriorityNormal、&rxCallback、RF_EventRxEntryDone);
RF_EventMask rxTermination = RF_runCmd (rfHandle、(RF_Op*)&RF_cmdPropRx、RF_PriorityNormal、&rxCallback、RF_EventRxEntryDone);
/*处理 RX 终止原因*/
// RF_EventMask rxTermination = RF_EventCmdAborted | RF_EventCmdPreempted;
if(( rxTermination & RF_EventCmdAborted )&&( rxTermination & RF_EventCmdPreempted ))

//如果 (rxTermination & RF_EventLastCmdDone){
GPIO_TOGGLE (CONFIG_GPIO_RLED);//指示 TX 成功
}其他{
//根据需要处理其他终止原因
}
/*在数据包之间休眠*/
uSleep (packet_interval);


for (int p=0;p<MAX_LENGTH+ NUM_EXTENDED_BYTES - 1;p++)

if (rxPacket[p]==0XF0)

// UART2_write (rs232Uart、&rxPacket、sizeof (rxPacket)、NULL);
for (int q=0;q<=50;q++)


if (rxPacket[q]==0x03)

GPIO_TOGGLE (CONFIG_GPIO_RLED);//表示 RX


输出[0]=0x05;
输出[1]=0x04;
Output[2]=rxPacket[4];
输出[3]=0x06;
UART2_WRITE (rs232Uart、&OUTPUT、sizeof (output)、NULL);



}
}

}

}

//}
}
}

void rxCallback (RF_handle h、RF_CmdHandle ch、RF_EventMask e)

if (e & RF_EventRxEntryDone){
GPIO_TOGGLE (CONFIG_GPIO_RLED);//表示 RX

/*获取当前未处理的数据条目*/
currentDataEntry = RFQueue_getDataEntry ();

/*提取数据包数据*/
packetLength =*(uint8_t*)(&currentDataEntry->data);
packetDataPointer =(uint8_t*)(&currentDataEntry->data + 1);
memcpy (rxPacket、packetDataPointer、packetLength);


RFQueue_nextEntry();
// uleep(5000);
}
} 我希望此代码作为 UART 中断。 在这里,当 UART 读取数据时,它应该在 interrpt 上工作,然后读取的数据 sholud 发送到 RF TX ,然后在完成 TX 后, RF RX 将工作从 RF RX 接收所有数据后,它将打印在 UART 写入数据,这也应该处于中断模式。 您可以更改 UART 中断的代码吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Kumaravel、

    您需要执行以下操作:注册 UART 读取/写入的回调、通过读取回调函数触发 RF TX(接收到数据时)、然后从内部 RX 回调触发 UART 写入(再次接收到数据时)。 应该就是这三个步骤。 如果您需要帮助实施、请告诉我。

    谢谢、

    Mayur Srinivas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、请您详细解释一下

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉晚回复。 我目前正在研究这一点、应该 很快就会提供几个代码片段和深入说明。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Kumaravel、

    我们拥有此实现所需的三个功能:  

    1. callbackFxn — 在发生 UART 中断时调用
      1. 将接收到的数据发送到射频 TX 并等待射频 RX 完成
      2. 启动 RF RX、直到完成
      3. 将接收到的从 RF RX 到 UART 的数据打印到
    2. rxCallback — 在从 RF RX 接收到数据包时调用 (仅在 EventRxEntryDone 为 true 后设置大小写)
      1. 切换引脚以指示 RX
      2. 从数据队列获取当前未处理的数据条目并提取数据包数据 (长度和 DataPointer)
      3. 复制到 rxPacket 变量中
    3. mainThread
      1. 初始化和配置 UART (回调读取模式)
      2. 使用 SEM_INIT 创建信标
      3. 使用 RF_OPEN 访问无线电并使用 RF_postCmd 设置频率

    您 几乎已经拥有了所有的代码、这只是按顺序组织和调用函数的后续步骤。 如果您需要一些代码来帮助您朝着正确的方向前进、请告诉我。

    谢谢、

    Mayur