This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRF7970A:DLP-TRF7970A 申请完整的原理图和放大器;匹配网络以优化定制 PCB 天线

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: TRF7970A, DLP-7970ABP, MSP430G2553

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1537861/trf7970a-dlp-trf7970a-request-for-complete-schematic-matching-network-to-optimize-custom-pcb-antenna

器件型号:TRF7970A
主题中讨论的其他器件: DLP-7970ABPMSP430G2553

工具/软件:

1、硬件和版本

  • 我正在使用 DLP-7970ABP BoosterPack(包含 TRF7970A 收发器)。

  • BoosterPack 连接至 TI LaunchPad (MSP430G2553)。

2.要求和目标

  • 我想 重新设计天线几何结构 (定制 PCB 环路)、以提高 13.56MHz NFC 读取范围和可靠性。

  • 我需要了解 股票匹配网络 在 BoosterPack(L、C,阻尼电阻器)上以及它如何与板载线圈连接、以便我可以根据自己的天线调整这些值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    [报价 userid=“632205" url="“ url="~“~/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1537861/trf7970a-dlp-trf7970a-request-for-complete-schematic-matching-network-to-optimize-custom-pcb-antenna
    • 我想 重新设计天线几何结构 (定制 PCB 环路)、以提高 13.56MHz NFC 读取范围和可靠性。

    • 我需要了解 股票匹配网络 在 BoosterPack(L、C,阻尼电阻器)上以及它如何与板载线圈连接、以便我可以根据自己的天线调整这些值。

    [/报价]

     请参阅 TRF79xxA 的天线设计指南(修订版 C) 和 TRF79xxA HF-RFID 读取器布局设计指南(修订版 A) 以获取指导。