This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRF4140-Q1:TRF4140-Q1

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-CC1352R1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1535432/trf4140-q1-trf4140-q1

器件型号:TRF4140-Q1
主题中讨论的其他器件:LAUNCHXL-CC1352R1

工具/软件:

 我注意到、本应用报告中 TRF4xxx-Q1-BoosterPack 与 LAUNCHXL-CC1352R1 搭配使用。  TRF4260 是实际考虑的器件。  

  

TRF4xxx-Q1-BTB 是否也可与 LAUNCHXL-CC1352R1 搭配使用?

2.在软件方面、 我可以访问 SimpleLinkTm SDK、Code Composer Studio、但我无法访问根据软件要求也需要的汽车访问 SDK。     您能为我提供下载权限吗?  汽车访问 SDK  版本 1.3.0  

3. RFID_Demo_GUI_4V32_Installer.exe 是否可与下面所示的 TRF4xxx-Q1-BTB 电路板配合使用以供参考?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Jonas,  

    1.是的、TRF4xxx-Q1-BTB 将与 CC1352R1 搭配使用。  

    2.请联系您的 FAE 并与我一起创建电子邮件主题。  

    3.下面没有显示任何内容、但您认为 RFID_Demo_GUI_4v32 适用于任何 TRF4xxx-Q1-BTB 型号。  

    谢谢、
    Isaac

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我会将您添加到我与 FAE 的对话中。 您有我可以使用的电子邮件地址吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Jonas,  

    告诉您的 FAE 您正在与我交谈、他/她将能够与我们创建一个电子邮件主题。 我无法在公共线程上发布电子邮件。  

    谢谢、

    Isaac