This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RF430FRL153H:银色与铜色墨水:RF430FRL152H NFC 传感器中的数据绘图问题

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: RF430FRL152H

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1543910/rf430frl153h-silver-vs-copper-ink-data-plotting-issue-in-rf430frl152h-nfc-sensor

部件号:RF430FRL153H
Thread 中讨论的其他器件:RF430FRL152H

工具/软件:

您好:

我们使用 RF430FRL152H IC 和印刷电子装置构建了一个温度传感器。 最初、我们使用银色墨水进行电路布局、并且工作正常、数据已成功读取并绘制在 Texas Instruments (TI) 提供的应用程序中。

然后我们尝试使用铜油墨复制电路。 虽然该应用仍然能够检测 NFC 设备、但无法绘制任何数据。 我们不确定问题出在哪里。

铜油墨是否不适用于此类 NFC 系统、或者是否有其他原因导致故障? 任何见解或建议都将非常感谢。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    [引述 userid=“659223" url="“ url="~“~/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1543910/rf430frl153h-silver-vs-copper-ink-data-plotting-issue-in-rf430frl152h-nfc-sensor

    然后我们尝试使用铜油墨复制电路。 虽然该应用仍然能够检测 NFC 设备、但无法绘制任何数据。 我们不确定问题出在哪里。

    [/报价]

    您制造了多少个带铜墨的电路? 您是否在所有问题上都有相同的问题、或者只是其中一个问题?  

    是否可以在银色墨水电路上重新运行 GUI 工具? 这是为了确保 GUI 应用程序本身没有问题。  

    [引述 userid=“659223" url="“ url="~“~/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1543910/rf430frl153h-silver-vs-copper-ink-data-plotting-issue-in-rf430frl152h-nfc-sensor

    铜油墨是否不适用于此类 NFC 系统、或者是否有其他原因导致故障? 任何见解或建议都将非常感谢。

    [/报价]

    我不是一个专家评论,如果铜是不适合银. 铜通常比银便宜。 本文对用于不同应用的各种油墨(包括银和铜)进行了一些比较。  

    https://blog.picamfg.com/conductive-inks-and-their-role-in-fpc-and-pcb

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、感谢您的答复

    您制造了多少个使用铜质墨水的电路? [/报价]

    由于资源有限并且功能不确定、我们只构建了一个电路。

    您是否可以在银色墨水电路上重新运行 GUI 工具? 这是为了确保 GUI 应用程序本身没有问题。  [/报价]

    我们已经实现了这一点、应用在电路上正常运行。

    由于尺寸限制、我们在 PET 上打印了电路、并在天线下方放置了一个热敏电阻来测量皮肤温度。 热敏电阻(作为半导体器件)的存在是否会影响天线的性能或电流?

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在天线下方放置一个热敏电阻以测量因尺寸限制引起的皮肤温度

    在银墨电路上、热敏电阻相对于天线的布局和位置是否相同? 换言之,唯一的区别是使用的墨水的类型与其他一切都是相同的吗? 如果两种设计(铜油墨与滑动油墨)差别很大,那么您的问题可能不仅仅是油墨差异。 请参阅此应用手册、了解 RF430FLR152H 的实用天线设计。 https://www.ti.com/lit/pdf/sloa217

    本应用手册也会很有用。  无电池 NFC/RFID 温度检测贴片(修订版 A)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在银色墨水电路上、热敏电阻的布局和放置位置是否与天线相同?

    在我们的银色油墨电路中、热敏电阻最初放置在天线环路内、与天线位于同一侧。 不过、我们观察到温度读数存在轻微偏差、因此我们决定将温度传感器重新放置在天线下方。

    换一个词、唯一的区别是使用其他所有内容的墨水类型是相同的吗?

    是的、除了热敏电阻的位置外、两个电路中的每个元件都是相同的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、除了热敏电阻的位置外、两个电路中的每个元件都是相同的。

    您好、  

     如果两种设计都是相同的 ,除了使用的墨水类型,然后我猜铜与银有一些不同。 然而,我不是一个材料科学家来解释为什么它会失败与另一个墨水,尽管我认为这两个都是良好的材料开始。 在得出墨水是罪魁祸首之前、我建议您进行交换测试。 交换电路板上出现故障的另一个 RF430FRL152H。 您能否在新的 IC 上重复相同的问题? 如果您可以始终如一地使用多个  RF430FRL152H 重现问题 、则属于 PCB 问题。 如果您能生产另一个带有铜油墨的 PCB、这将是不错的选择。  如果电路板上的其他元件是问题、而不是铜墨、这将提供见解。 最终,如果银墨被证明是唯一的解决方案,每一个实验证明,铜墨不适合应用,那么我认为你将需要留在银墨.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    感谢您的建议—我们更改了我们的 RF430FRL IC 并且它有效。

    最后一个问题:
    我们使用银环氧树脂将 IC 连接到 PCB、并在 120°C 的烤箱中固化 5-10 分钟。 该过程是否会损坏 IC? 由于连接问题、我们重复了几次。