This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RF430FRL152H:PCN# 20250114000.3(适用于 RF430TAL152HSRGER)

Guru**** 2943400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1546759/rf430frl152h-pcn-20250114000-3-for-rf430tal152hsrger

部件号:RF430FRL152H


工具/软件:

您好专家、

代表我的客户发帖:

Flex Buffalo Grove 收到了关于 Texas PN# RF430TAL152HSRGER 产品停产的 PCN# 20150114000.3、此外还有一个建议的 Texas PN# RF430TAL160HDSRGER、它不是引脚对引脚匹配。

我曾尝试在德州仪器 (TI) 产品系列中搜索这些 MPN、但找不到这些 MPN。 请帮助分享这两个 MPN 的最新数据表版本、以供我们参考。

器件停产: RF430TAL152HSRGER

推荐的替换产品: RF430TAL160HDSRGER

e2e.ti.com/.../20250114000.3.pdf

此致、

Renan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

     我会和你一起回来的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Renan:

     这些是定制器件、我不会在公共论坛上透露任何详细信息。 您可以在内部论坛上重新发布问题。 在任何情况下、Flex 都应了解这些器件的适用对象、并从具有这些定制数据表的客户处查找数据表。 如果您想对此进行讨论、请打开内部论坛帖子。