This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2500:变速箱功率公差

Guru**** 2520670 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2500

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1548310/cc2500-transmission-power-tolerance

部件号:CC2500


工具/软件:

尊敬的先生或女士:

您能否告诉我 CC2500 的无线传输功率容差? 例如、当设置为 0dBm 时、由于温度和芯片间变化、容差(以±dB 为单位)是多少?

感谢您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您包含临界情况、则其为+/–2dB。 然而、大多数芯片将在+/–0.5dB 范围内。

    按钮