This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2662R-Q1:WDEVICE_OAD — 定制 CSU 板上的 Main_Dfu 未实现配对

Guru**** 2943400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1547305/cc2662r-q1-pairing-not-achieved-on-wdevice_oad---wmain_dfu-on-a-tailored-csu-board

器件型号:CC2662R-Q1


工具/软件:

您好、

   在定制的 CSU 2.2 板上、我们已移除看门狗且关联的线路未连接 (CC_SET0、CC_SET1、LED_Y、LED_G、CC_I2C_SDA、 CC_I2C_SCL、WDI CC、WDO _CC、WD_EN_CC、CC_SPI_CS、 CC_SPI_MOSI、CC_SPI_MISO、CC_SPI_CK、CC_EXT_IO)

已使用 SmartRF Studio 7 检查射频 (WM/WD) 并取得成功。

WD (WDEVICE_OAD) 和 WM (Wi Main_Dfu) 中的二进制文件是 SimpleLink SDK simplelink_wbms_sdk_2_00_05_13_eng 示例中未进行任何修改的二进制文件

在 WD 上使用 XDS 进行调试始终会等待 AppMngtCb(配对功能)、但始终不会达到该函数。  

配对的条件应该是什么? 未连接的线路是否已正确保持未连接状态?

非常感谢您提前提供支持。

Javier。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Javier、

    由于签订了保密协议、我们不在公共论坛上支持 WBMS、请与您的 FAE 合作、在内部与我们的团队沟通。