This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRF7962A:关于 PCB 设计

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: TRF7962A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1549564/trf7962a-about-the-design-of-pcb

器件型号:TRF7962A


工具/软件:

您好、

我现在使用的设计是、trf7962A 位于天线内部、芯片位于前端、天线线圈位于背面。 此设计是否有任何问题? 会影响天线信号吗?

如果我可以这样设计、还应该注意哪些问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

     如果您可以验证您是否具有正确的 TX 输出 功率和 50 Ω 的正确阻抗匹配、那么我认为您应该可以。 尽可能避免射频信号线下的数字线路交叉。 如果不可避免、请使用 90 度交叉以尽量减少线路耦合。  

     请参阅 RFID 布局设计指南的最佳实践。   

    TRF79xxA HF-RFID 读取器布局设计指南(修订版 A)