This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-EM-CC2340R5:通过 LogSinkBuf 进行的运行时 (RTOS) 对象视图日志记录不适用于 SDK v9.11

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: CCSTUDIO, SEGGER

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1550033/lp-em-cc2340r5-runtime-rtos-object-view-logging-via-logsinkbuf-is-not-working-with-sdk-v9-11

器件型号:LP-EM-CC2340R5
主题中讨论的其他器件:CCSTUDIOSEGGER

工具/软件:

您好!

我已经使用 SDK v8.10 和 CCSTUDIO v12.8.1 评估了日志记录测试。 遗憾的是、我的工程使用了 SDK v9.11(截至撰写本文时的最新版本)、 无论是在基于 Eclipse 的旧 CCSTUDIO v12.8.1 中、还是在基于 Theia 的新 CCSTUDIO 20.2.0 中、我都无法查看 LogSinkBuf 的日志

我怀疑 Theia 中尚未实施此日志记录功能、但新的 SDK 与基于 Eclipse 的旧 CCSTUDIO 不兼容。 这是否正确?我们是否有此功能的解决方法/路线图?

理想情况下、我希望有一个单独的基于命令行的实用程序来提取日志、但我不能使用 UART 进行日志记录。 我是否可以使用 SDK 中用于 LogSinkBuf 的 tools\log\tiutils 中的“tilogger"实用“实用程序?