This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS546E25:TPS546E25RXXR

Guru**** 2555180 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS546E25

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1549268/tps546e25-tps546e25rxxr

器件型号:TPS546E25


工具/软件:

您好、我想订购 12 个数量的商品  

如果您可以更新我的交货时间和 PO 我想知道尽快交货的时间   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我会在几天内回复您

    谢谢、

    Calan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jonathan:

    当然、我们可以提供帮助。 要确认、您要求提供 TPS546E25 IC 中的 12 个?

    您是否能够与当地的现场应用程序或销售/市场营销部门取得联系? 他们更好地满足这一特定的要求。

    请告诉我。

    谢谢您、

    Calan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我没有联系点,我们有一个帐户与你的家伙已经从我的理解,

    我为 OMEGA EMS 工作 ,如果你能帮助你解决线程,这将是非常有帮助的  

    Jonathan Dominguez

    JR NPI 项目经理

    5400 Hellyer Ave.

    第 95138 章

    (408)648-8761.

    jdominguez@omega-ems.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jonathan:

    我正在进行这方面的工作、并将在本周对你作出回应。

    谢谢您、

    Calan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jonathan:

    如果您还没有当地的销售联系人、则需要从 TI.com 订购。 请在 TI store 上找到 TPS546E25RXXR、一旦有库存、便可下单。

    谢谢您、

    Calan