This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-CC1352P7:是否可以使用 XDS110 连接的探针执行芯片擦除?

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1550915/lp-cc1352p7-is-it-possible-to-perform-a-chip-erase-using-the-xds110-attached-probe

器件型号:LP-CC1352P7
Thread 中讨论的其他器件:UNIFLASH

工具/软件:

您好、

我使用的是 LaunchPad CC1352P7-1。 是否可以使用连接的 XDS110 探针来执行芯片擦除? 我曾尝试过在使用 CCS 时找到一种方法、但没有成功。 我找到了如何测试连接(下图),但没有更多.

我尝试安装 Uniflash、但我的 Linux 版本太新 (Linux Mint 22.1、基于 Ubuntu 24.04):我无法安装所需的依赖项。