This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRF7970A:在初始化期间、是否需要实现逻辑"写入稳压器和 I/O 控制寄存器 (0x0B)"?

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TRF7970A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1551632/trf7970a-during-the-initialization-whether-the-logic-write-the-regulator-and-i-o-control-register-0x0b-needs-be-implemented-or-not

器件型号:TRF7970A


工具/软件:

在 2017 年 3 月修订的 IC “TRF7970A"数据“数据表中、“6.11 TRF7970A 初始化“部分定义了以下内容。
   6.(可选)使用适当的应用特定设置写入稳压器和 I/O 控制寄存器 (0x0B)。
在  2020 年 3 月修订的 IC “TRF7970A"数据“数据表中、“6.11 TRF7970A 初始化“部分定义了以下内容。
   6.使用适当的应用特定设置写入稳压器和 I/O 控制寄存器 (0x0B)。

在我们的软件中、在软件开发期间、我们参考 了 2017 年 3 月修订的 IC “TRF7970A"的“的勘误表、
而我们没有实施上述“6 号“的逻辑,并制作了生产软件。

最近我们得到了最新的数据表、我们只想说明是否需要修改生产软件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

     很抱歉、 我目前不在办公室。 请参阅本应用手册及软件配套资料、因为它具有包括 0xB 在内的所有寄存器的最新设置。

    https://www.ti.com/lit/pdf/sloa227

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    根据“表 2. TRF7970A 共享上述文件第 12 页的 SOFT_INIT 和 IDLE DIRECT 后的默认寄存器值“、
    我们可以发现寄存器“0x0B Regulator and I/O control“、其属性“需要修改“为“是“。
    因此、我的理解是我们需要修改生产软件并 在初始化期间修改“0x0B 稳压器和 I/O 控制“的寄存器值、我的理解是否正确?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

     您的理解是正确的。 为获得最佳效果、请修改并遵循 TI 参考示例。