This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RI-TRP-DR2B: RI-TRP-DR2B-40

Guru**** 2979400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1552387/ri-trp-dr2b-ri-trp-dr2b-40

器件型号:RI-TRP-DR2B


工具/软件:

尊敬的支持:
TI 器件  RI-TRP-DR2B-40 的工作温度仅高达 85°C。
 终端客户正在寻找能够承受 150°C 温度的 RFID 标签、这是由于他们的一个生产过程(烘箱)造成的。  
需要达到 150°C 的贮存温度、有什么建议吗?  
 此致、
KPK
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

     抱歉、我们没有任何支持 150°C 的 RFID 标签。