This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC8T245:显示屏模糊

Guru**** 2943430 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1552918/sn74lvc8t245-blurry-display

器件型号:SN74LVC8T245


工具/软件:

在指导控制器 FT 测试过程中遇到问题。

在所测试的 78 个单元中、52 个单元被发现显示模糊。 进一步的故障排除确认该显示问题是由组件[MPN:SN74LVC8T245PWR]引起的。 目前、我们使用的器件来自 2 个不同的 MFG (MFG A 和 TI)。 因此、显示模糊的 52 个器件使用 TI 器件。 请参阅下面的比较。

制造 A:

TI:


这种情况是否可以接受? 我们是否对此有任何可接受性规范/范围?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Deveepria、

    您能否分享制造 A 和 TI 器件的原理图和波形(输入和输出)?

    此致、

    Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    由于机密性、我无法分享原理图。 请确认我所描述的条件是否可接受(从制造角度看)、并建议我们是否应以 FA 身份继续处理?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Deveepria、

    您所描述的是系统级问题、只有您可以确定模糊显示是否可以接受。

    我只能帮助设计 SN74LVC8T245PWR、以及使用该器件时可能出现的任何问题。 在不查看任何原理图和波形的情况下、很难确定 IC 是否会导致显示模糊。

    此致、

    Josh