This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RF430CL331H:DS 中的调制深度与指数之间的关系

Guru**** 2668435 points

Other Parts Discussed in Thread: RF430CL331H, TRF7970A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1557474/rf430cl331h-modulation-depth-vs-index-in-ds

部件号:RF430CL331H
主题中讨论的其他器件: TRF7970A

工具/软件:

您好的团队、

您能帮助我们澄清一下数据表术语吗? 在第 4.9.3 节中、它显示 RF430 需要 7-30%的模拟输入调制深度、如下面的图 2 所示。 该实际的调制深度还是调制指数?

据我所知、调制指数和指数是根据下面第一张图中的公式计算得出的。 我感到困惑的是、调制深度通常以未调制电压的百分比的形式列出、但数据表中似乎以未调制电压的下降百分比的形式列出。 您能不能说明数据表是指定调制深度、还是实际上指定在调制指数中?

谢谢、

Luke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Luke、

     我认为调制深度与这里的调制指数可以互换使用。 我认为在数据表中、测试时使用的是公式 (A - B)/(A + B)。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Charles:

    您能否指出数据表中引用该公式的位置? 我阅读过的所有其他文档要么明确定义了 mod 索引和 mod 深度之间的差异和关系、要么只说明 mod 索引。  

    我们一直在评估与 RF430 的 PICC/PCD 通信。 每当调制深度高于 93%(~3.6%调制指数)时、似乎我们就会开始出现一些通信问题。 我们可以通过将调制深度降低到~91%(~4.5%调制指数)来纠正此问题。 这是我们希望特别了解数据表上的该参数的另一个原因。

    此致、

    Luke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Luke、

     我想我会记得我刚才的答复。 虽然 RF430CL331H DS (PICC) 未说明如何定义调制深度、但我发现 TRF7970A (PCD) 收发器具有有关深度的以下说明。  

    6.15.3.2.8 调制器和 SYS_CLK 控制寄存器 (0x09)

    SYS_CLK(引脚 27)的频率可通过该寄存器的位 B4 和 B5 进行编程。 TRF7970A 系统时钟振荡器的频率除以 1、2 或 4、从而产生 13.56MHz、6.78MHz 或 3.39MHz 的可用 SYS_CLK 频率。 ASK 调制深度由位 B0、B1 和 B2 控制。 ASK 调制的范围为 7%至 30%或 100%(OOK)。 ASK 和 OOK (100%) 调制之间的选择也可以使用直接输入 OOK(引脚 12)来完成。 仅当通过在此寄存器 (0x09) 中设置 B6 = 1 (en_ook_p) 和 ISO 控制寄存器 (0x01、B6 = 1) 来启用该功能时、才可以使用 OOK 引脚直接控制 OOK/ASK。 以这种方式配置时、MOD(引脚 14)用作调制信号的输入。 表 6-36 介绍了调制器和 SYS_CLK 控制寄存器

    在本 TRF7970 培训材料中、有 10%的提问图。 如果您查看电压标度上的差值、则为 274.2mV、未调制载波为 2.7258V。 将 274.2mV 除以 2.7258V、得到 10%。 我可以假设  RF430CL331H 表示 10%的调制深度、以百分比表示。  

    以下是培训材料。

    e2e.ti.com/.../8688.TRF79xxA_5F00_Training_5F00_05_5F00_2013.pdf