This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RF430CL330H:VCORE 在 RF430CL330H 中无法正常工作

Guru**** 2943430 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F6779A, RF430CL330H

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1558149/rf430cl330h-vcore-do-not-work-as-expect-in-rf430cl330h

部件号:RF430CL330H
主题中讨论的其他器件:MSP430F6779A

工具/软件:

你(们)好

我们使用 MSP430F6779A 作为 I2C 主器件、它有 3 个从器件、一个是 RF430CL330H。

当  RF430CL330H 断电时、当 SDA 和 SCL 保持高电平时、VCORE 仍保持高电平。

另一个结果是 SDA 和 SCL 从低电平变为高电平、VCORE 将从低电平变为高电平。

 I2C 似乎将唤醒 RF430CL330H。

问题 1:

1.如何禁用 I2C 以从低到高触发 VCORE ?

2.如果 SDA 和 SCL 保持高电平、在断电时如何使 VCORE 保持低电平?(在这种情况下,VCORE 保持高电平)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    当关闭  RF430CL330H 电源时、当 SDA 和 SCL 保持高电平时、VCORE 仍保持高电平

     是否存在射频? 如果检测到射频、VCORE 将升高到 1.5V。  

     您还能否展示 VCORE 的原理图以及如何为器件提供 VCC? 您是否 在 VCORE 引脚上有建议的电容器、在 VCC 上有去耦电容器?   

     请参阅此应用手册、了解如何使用 VCORE 唤醒 MCU。  https://www.ti.com/lit/pdf/sloa200。尽管本应用手册旨在演示如何使用有源射频导致的 VCORE 电压升高来唤醒主机 MCU、但我认为它提供了一些关于从何处对电路板进行故障排除的提示。 是否可能在您的系统上检测到射频、从而升高 VCORE。 检查主机 MCU 是否配置为通过任何外部 GPIO 引脚唤醒。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      我附加了硬设计。 我已经查看了 https://www.ti.com/lit/pdf/sloa200 链接。 这与我们的情况不同。

    a.我们使用 I2C_PWR 来控制电源、但 I2C 通信似乎将唤醒 NFC、它是否有寄存器来禁用它? 如果可能、我们能否召开会议进行讨论。

    B.上拉电阻也会出现功耗问题、其成本约为 2.5ma。 当 I2C_PWR 被禁用且主器件 SDA、SCL 设置为 GPIO 高电平时、VCORE 不能变为零。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 WeiWei:

     我已通过电子邮件回复您。  我将把它脱机进行中的讨论,因此在这里关闭主题。