This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2500:CC2500 的频率

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2500

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1558118/cc2500-the-frequency-of-cc2500

部件号:CC2500


工具/软件:

您好、TI 团队、

CC2500 的频率设置为 32 个通道、频率为 2464MHz。 但是、在 EMC 测试期间、会检测到 2466 –2480MHz 范围内的信号。 您能否告知是否可以禁用高于 2464MHz 的频率?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、可以禁用通道、但如果它不是有意通过代码完成的、则此处可能存在另一个问题。

    按钮