This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RF430FRL152H:NFC 温度传感器项目:输出卡在 24°C 处

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP-EXP430G2ET, RF430FRL152H, DLP-7970ABP, RF430FRL152HEVM, TRF7970A, MSP-FET

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1554053/rf430frl152h-nfc-temperature-sensor-project-output-stuck-at-24-c

部件号:RF430FRL152H
主题中讨论的其他器件: DLP-7970ABP、MSP-EXP430G2ET、 TRF7970A、MSP-FET

工具/软件:

您好:

我们已经使用 RF430FRL152H IC 构建了一个 NFC 温度传感器。 您提供的应用程序会检测到它、但唯一的问题是、在绘制数据时、它始终显示 24°C 的温度。

首先、我们认为问题可能出在 PCB 上、但更换后、图中的读数仍然显示 24°C。 我们甚至将整个 PCB 加热到 80°C、看看我们是否可以得到不同的值、但它仍然显示 24°C。 然后我们构建了另一个 PCB、并发生了相同的问题。

您能告诉我们为什么电路采用这种方式、或者问题实际上在哪里吗?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

     您 是否尝试过使用 TI 硬件 (DLP-7970ABP BoosterPack 插件模块和 MSP-EXP430G2ET LaunchPad) 的 RF430FRL152HEVM? 结果是什么?

     您使用了哪个主机 MCU? 请参阅推荐的硬件来评估 RF430FRL152H。

    1.3 推荐用于评估 RF430FRL15xH 的硬件和软件是什么? 以下工具可用于全面评估 RF430FRL152H:

    RF430FRL152HEVM–该 EVM 可用于评估 RF430FRL15xH 的所有功能。

    DLP-7970ABP BoosterPack 插件模块和 MSP-EXP430G2ET LaunchPad 开发套件–DLP-7970ABP 使用 TI 的 TRF7970A NFC 收发器与 RF430FRL15xH 进行通信。 需要使用该捆绑包来操作 RF430FRL152HEVM 的 GUI。

    SLOC346–允许 TRF7970A-BNDL 与 RF430FRL152HEVM Windows GUI 连接的软件二进制文件。

    •MSP-FET–提供固件下载和调试功能、以支持 RF430FRL15xH 的开发。

    RF430FRL152HEVM Windows GUI

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

     我没有从你那里听到。 我现在将关闭该线程。 如果您有任何更新、可以回写此帖子、状态将更改为“打开“。