This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2530:SmartRFProgConsole 与 VS2022、Win11 x64 和 Core 隔离的兼容性

Guru**** 2937200 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1562251/cc2530-compatibility-of-smartrfprogconsole-with-vs2022-win11-x64-and-core-isolation

器件型号:CC2530


工具/软件:

您好 TI 专家、

我们正在评估 Texas Instruments SmartRF 闪存编程器控制台 (SmartRFProgConsole.exe) 作为内部自动化项目(用于生产刷写的 DLL 包装器)的一部分。 在最后定稿之前、我们要确认它 兼容性和运行时要求 与目标环境协同工作。

开发环境:

  • Microsoft Visual Studio 2022、工具集 v143
  • Windows 10.0 SDK
  • ISO C++17
  • x64 版本(我们仅部署 64 位站点)

运行时/OS 环境:

  1. 有任何问题 依赖项的特定运行时 (例如,WinUSB、SmartRFProgConsole 是否需要 VC ++再发行套件)才能在生产环境中可靠运行?
  2. 是这样 在具有上的核心隔离的 Windows 11 内部版本上受支持
  3. 有任何问题 已知问题或限制 在上述环境中运行 SmartRFProgConsole 时?

我们的用例涉及自动刷写 CC2530F256 和 CC2430F128 器件、在定制 DLL 中捕获控制台返回代码(通过/失败)、并将其集成到我们的生产线中。

请提供任何指导、文件或确认支持。

谢谢、

阿什科克.K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ashok、

    原始 TI Smart RF Programmer 工具的最新版本 于 2016 年发布、尚未更新、因此未直接支持任何较新的依赖项。  尽管在 Windows 11 中使用 Smart RF Programmer 时未出现任何问题、但您需要运行并测试您的每个环境依赖项、以确认不会出现意外行为。  重新分发之前、请务必阅读软件许可协议。   如果第三方编程软件解决方案更适合您的生产要求,您也可以考虑使用该解决方案。

    此致、
    Ryan