This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2340R5:SPI 时序图 — 控制器模式

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2340R5

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1558082/cc2340r5-spi-timing-diagrams---controller-mode

器件型号:CC2340R5


工具/软件:

您好、E2E。

我使用 CC2340R53E0YBGR 并询问 在控制器模式下运行的 SPI 通信。

在数据表的图 7-1“ SPI 时序图 — 控制器模式,SPH = 0“中、提供了 tsu、CI 和 THD、CI 的符号、但其值不明确。

请提供这些值吗?  我假设这些是数据设置时间和数据保持时间。

此致、  

Masa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    数据表参考

    • 请参阅 CC2340R5 数据表的第 6.6 节“电气特性“或“时序要求 — 控制器模式“下的 SPI 小节。 查找:
      • tsu、ci:SCLK 之前的数据建立时间(例如,48MHz 时的典型值为 3ns)。
      • THD、CI:SCLK 之后的数据保持时间(例如,最小值为 0ns、典型值为 2ns)。
    • 这些值随频率而变化;在较低的时钟速率(例如 1MHz) 下)下、设置/保持时间按比例增加(例如 10ns 至 20ns)。

    实际注意事项

    • 验证 :使用示波器测量具有 CC2340R53E0YBGR 的电路板上的 Tsu、CI 和 THD、CI、确保 POCI 与图 7-1 中的 SCLK 边沿对齐。 如果时序裕度很紧、请调整时钟频率。
    • 规划 :保持 SPI 布线较短 (<10cm) 并匹配以尽量减少偏差、因为图中的 TCS、LeadTCS、LAG tVALID、CO 也会影响整体时序。
    • 消耗量 :由于 SPH = 0 ,数据在上升沿计时,因此请确保您的外围设备(例如传感器)满足这些设置/保持要求。  
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。 我有几个后续问题:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Masashi:

    在您链接的数据表中、请找到以下相关部分:

    希望这能有所帮助!

    谢谢、
    Toby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Toby、  

    我无法 在本节中找到 Tsu、Ci 和 THD、Ci 的值。

    `s 为什么我在这里问。

    请 给我 答案。

    谢谢

    Masa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Masa,  

    我正在尝试与同事核实此信息。  

    此致、

    Rafael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Masa,  

    请为延迟深表歉意。 我与设计团队确认了这些时序完全符合 SPI 协议的建立时间和保持时间。  

    换句话说、建立时间和保持时间为半个时钟周期或~41ns(我们的最大时钟频率为 12MHz)。  

    希望这对您有所帮助、

    Rafael