This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS3705:此芯片是否仍在制造/范围扩展器选件中

Guru**** 2933740 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC27424-Q1, TMS3705

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1569704/tms3705-is-this-chip-still-being-manufactured-range-extender-option

部件号:TMS3705
Thread 中讨论的其他器件:UCC27424-Q1

工具/软件:

我刚注意到 TMS 3705 是一个相当老的芯片,我只是好奇,如果它仍然保持。 如果没有,你会推荐另一个 134.2kHz HDX 芯片?

同样、我很好奇、 使用 UCC27424-Q1 的范围扩展器电源解决方案是否仍然是与 TMS 3705 配合使用的不错选择。 我正在从事一个牛 EID 标签手持式读卡器的工作、并希望有机会获得一英尺的范围。 我将使用铁氧体磁芯天线、并在高 q/调谐 134.2kHz 天线方面有一些经验。 我确实明白获得这种范围也取决于很多因素!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TMS3705 仍是 TI 的一款有源芯片。  

    请另一位工程师就 UCCC27424-Q1 发表评论

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    太棒了、谢谢! 期待着他的想法。