This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRF7970A:帮助了解 TRF7970A 直接命令和 NFC-A 类型 2 标签读取/写入序列

Guru**** 2943350 points

Other Parts Discussed in Thread: TRF7970A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1573157/trf7970a-help-understanding-trf7970a-direct-commands-and-nfc-a-type-2-tag-read-write-sequence

器件型号:TRF7970A


工具/软件:

您好:

我一直在努力使用开发用于 NFC-A(类型 2 标签)读取/写入模式的库 TRF7970A IC、但我的序列有点丢失 直接命令 传感器才能发送和接收数据。

在查看一些示例代码(如附图中的代码)时、我注意到某些直接命令值在执行过程中会发生变化、例如 复位 FIFO 命令0x0F在某些位置显示为、但0x8F在其他位置显示为。 似乎只有一个位 D7 变化、但我并不完全理解为什么会发生这种变化或何时应实施这种变化。

此外、在所附图的代码中、可以看到一些命令、如所示 0xA0 0xA1 、但我在 TRF7970A 文档中找不到任何对它们的引用。 我不确定这些是直接命令、寄存器写入还是传输到标签的部分数据。

我已经了解了 TRF7970A 数据表 和应用手册 《使用 TRF7970A 的 NFC/HF RFID 读/写器》 、但我仍然无法清楚地了解执行发送和接收操作所需的寄存器写入和直接命令的正确顺序。

如果有人已经完成了这项工作、并且可以分享一些见解—特别是关于:

  • 何时使用0x8F0x0F命令的 Vs 形式、

  • 字节(如/)的含义0xA00xA1

  • 或任何清楚说明 TX/RX 命令和寄存器序列的文档—

这将是一个巨大的帮助。

提前感谢您!