This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRF7970A:用于 FeliCa 的特殊直接模式和直接模式 1

Guru**** 2943350 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1573714/trf7970a-special-direct-mode-and-direct-mode-1-for-felica

器件型号:TRF7970A


工具/软件:

我一直在根据应用手册中所述的概念设计一种特殊的直接模式来发送和接收数据 SLOA214

变速箱工作正常 ISO 14443A 数据速率下提供 106kbps 至 848kbps 。 但是、在接收端、它仅在上工作 106 kbps

它也不适用于其他设置、如 ISO 14443B FeliCa.

您能提供一些关于如何使用的示例或指导吗 FeliCa. 意味着什么?

此外、有关 特殊功能寄存器 (0x10)、位 3 、用于启用直接传输模式 ISO 14443A 通过直接馈送位流来传输数据
这是否意味着直接位流方法仅适用于 ISO 14443A