This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2662R-Q1:寻找复杂器件驱动程序 v8.1.5 下载

Guru**** 2943080 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1571808/cc2662r-q1-looking-for-complex-device-driver-v8-1-5-download

器件型号:CC2662R-Q1


工具/软件:

您好:

此问题已重定向自客户支持 (CS2958982 + CS2994437)。

对于与工业合作伙伴合作的研究项目、我们需要 LAUNCHXL-CC26X2R 的复杂器件驱动程序。

该版本被明确声明为 8.1.5。

我们可以获取该版本的下载链接吗?

谢谢!

g

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 G:

    您能帮助我了解为什么需要较旧的 CDD、以及是否存在有效的 NDA?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我们项目的工业合作伙伴是使用 LAUNCHXL-CC26X2R 作为无线收发器。 他们使用 CCD v8.1.5 验证了其功能。

    在此研究项目中、我们需要使用相同的 CCD 版本 8.1.5 将此收发器与 RM46/TMS570 板集成。

    我不确定是否存在有效的 NDA。 请参阅  先前的客户支持工单 CS2958982 + CS2994437、了解之前的负载。
    如果需要、我们可以签署 NDA。

    此致、

    Geert

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Geert:

    我将离线发送一条便签给您。